This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:电源调节问题

Guru**** 2560050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281731/lm5175-issues-with-power-supply-regulation

器件型号:LM5175

大家好!

我们的设计使用 LM5175、会发现输出调节有问题。

其为18V/5A 设计。 8至6V 输入。

由于在升压模式下无负载、它在18V 时工作正常、在负载时输出电压下降、而在更低的输入电压下工作电压更高。

在空载条件下、当 VIN 转换到降压/升压区域~15V 时、当 VIN 下降时、输出锁定至 VIN +1.5V。

在无负载升压时、其位置为19V、在负载条件下则约为17.5至17.75V。

是的、与 EVM 板相比、我们在 ISNS、BIAS 和 VOSNS 上缺少电容器。 我已经从 EVM 中删除了这些、它没有什么区别。

此外、COMP 引脚在降压/升压区域内削波至3V、且仅在 COMP 引脚0V 的降压模式下运行。 为什么会这样呢?

任何想法或支持,以帮助这个问题将被应用.

此致、

汉弗莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Humphrey:

    为了进行测试、我首先要移除10欧姆栅极电阻器、并用0欧姆代替它们。

    乍一看、原理图似乎还可以、但我今天没找到填写快速入门计算器的时间:在这里您可以找到它、要检查外部组件的值是否有任何明显的改变: LM5175QUICKSTART-CALC 计算工具| TI.com

    由于您似乎已经有可用的 EVM、我建议将您要使用的元件放入 EVM 中以排除布局。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    感谢您的答复和对栅极电阻器的建议。 我会尽快修改这些设置。

    我已将数字放入计算表并一直在查看 COMP 元件、我认为原理图值是之前使用快速入门表计算得出的。 尽管我注意到 WebBench 计算出的值有很大不同。

    原理图值2.7k 和15nF。 在快速入门表中、显示在最小 Vin-Min 处、交叉频率为7.9kHz (相位裕度为62度)

    我已经从数据表3.5k 和12nF 中重新计算了电容。 这将在最小输入电压10.6kHz (54度)处提供交叉

    但 WebBench 使用的是8.9k 和8.2nF。 快速入门表中的这些值在 Vin-min 下为41.9kHz (-21度)。 这是一个问题。

    数据表中给出的 fRHP = 37.6kHz。 因此、webbnch 似乎将交叉点置于 fRHP 图之上、或者在考虑 VIN-min 时至少非常接近它。 假设前两个解决方案针对交叉频率的数据表建议 fRHP/3、我期望< 12.5kHz。

    除了2.7k/15nF 电源外、我还测试了具有10k/10nF 电源的电路板、这种电源更加靠近 WebBench。 这并没有明显的行为变化。

    行为上最大的变化来自于将 Cslope 降低至68pF。 负载调节得到改进的应用、但稳压器卡在降压/升压转换区域中的情况仍然会发生。

    如果您有任何基于此的 thoguhts 或建议、我们将不胜感激。

    此致、

    汉弗莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Humphrey:

    转换器卡在降压/升压模式中很奇怪。 发生这种情况时、您能否测量 VISNS 和 VOSNS? 可能在这些引脚上的 pF 范围内添加一个小电容会有所帮助。

    发生这种情况时、您能否测量以器件的 GND 引脚为基准的输入和输出电压?

    一些切换活动也可能对此处发生的情况有所帮助。

    由于 Webench 和快速入门计算器使用的公式并不完全相同、因此结果通常会有所不同。 最后、这两种方法在电路板上都不太现实、因为没有寄生效应。 因此、有必要调整电路板上的补偿。

    68nF 是一个非常大的斜率。 我会尽量保持100nF 或更高的电容。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    非常感谢您的建议、我完成了向 VISNS 和 VOSNS 添加电容器的过程、调整 CS 滤波器和 ISNS 电阻。

    该故障是 CS 电阻器、该器件的订购编号是80m 欧姆电阻器、而不是8m 欧姆电阻器。 我有一些正确的器件可以正常订购、但将其换用了10m Ω、现在可以正常工作。 在1A 负载条件下、10V 至20V 之间的输出为18V、这可作为首次测试!

    此致、

    汉弗莱