主题中讨论的其他器件:BQ25731、
您好!
我遇到了使用 BQ25731 IC 为电池充电的问题。
当连接到电力输送充电器时、合同协商正确。 充电按预期工作(超过2安培)。 不过、在重新连接到非 PD 充电器或 PC 后、I2C_m 时钟线保持低电平。 通过 I2C_s 进行的通信仍然有效、可以读取寄存器。
不过、重新连接回 PD 充电器后、I2C_m 时钟线仍保持低电平、充电电流卡在200 mA 左右。 此时、只有复位 TPS25750似乎会释放 I2C_m 时钟线路。
配置文件:
{"Questions":{"version":"7.0.4.6"、"Answers":[0、0、3、1、0、1、null、1、null、2.21、3.968、null、null]、"options":{}、"configID":"0000 "、"VendorID":"0000"、"0000"、"、"data":
我找到了一个类似的帖子:
e2e.ti.com/.../tps25750-i2c-line-held-low-after-charger-write-command
我还附加了一些 I2C 日志、以提供更多上下文和数据。
提前感谢大家的帮助和支持!
e2e.ti.com/.../i2c_5F00_capture.zipe2e.ti.com/.../i2c_5F00_log.csv