This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750和 BQ25731充电器- I2C 保持低电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275337/tps25750-tps25750-and-bq25731-charger---i2c-held-low

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

您好!

我遇到了使用 BQ25731 IC 为电池充电的问题。

当连接到电力输送充电器时、合同协商正确。 充电按预期工作(超过2安培)。 不过、在重新连接到非 PD 充电器或 PC 后、I2C_m 时钟线保持低电平。 通过 I2C_s 进行的通信仍然有效、可以读取寄存器。

不过、重新连接回 PD 充电器后、I2C_m 时钟线仍保持低电平、充电电流卡在200 mA 左右。 此时、只有复位 TPS25750似乎会释放 I2C_m 时钟线路。

配置文件:
{"Questions":{"version":"7.0.4.6"、"Answers":[0、0、3、1、0、1、null、1、null、2.21、3.968、null、null]、"options":{}、"configID":"0000 "、"VendorID":"0000"、"0000"、"、"data":

我找到了一个类似的帖子:
e2e.ti.com/.../tps25750-i2c-line-held-low-after-charger-write-command

我还附加了一些 I2C 日志、以提供更多上下文和数据。

提前感谢大家的帮助和支持!

e2e.ti.com/.../i2c_5F00_capture.zipe2e.ti.com/.../i2c_5F00_log.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Michal、  

    我将分析日志、并在我的团队中检查 e2e.ti.com/.../tps25750-i2c-line-held-low-after-charger-write-command 中的问题修复程序是否 现已可用。 我将在星期二之前提供我的反馈。

    谢谢。此致、
    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,

    我期待您的分析以及您团队对此问题的任何更新。 请分享您的反馈意见以及取得的进展。

    谢谢你。

    此致、

    米哈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    对日志的分析不是决定性的。 是否可以检查  TPS25750是否正在将时钟驱动为低电平、或者 BQ25731 IC 是否会拉低时钟?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对负责将线路驱动为低电平的 IC 进行了研究、这似乎是 TPS25750。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    我正在与团队合作、以检查是否需要将任何固件修复添加到  TPS25750。 我将在星期三提供我的下一份最新情况。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    我已经联系我的团队、寻求帮助以计划解决此问题。

    此致、
    Rohit.