This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:批次差异问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278721/ucc25600-batch-difference-problem

器件型号:UCC25600

团队成员:

 我的客户使用 UCC25600 IC 进行主控制解决方案设计。 目前、遇到了以下批次差异。 请帮助分享您的内部~
问题现象:在批量生产的过程中、有些原型存在空载电压高的现象。 交换原型的主控制 IC UCC25600、即可解决该问题;

请咨询 CQE 团队, 系统中的 LTC#24A0LFM 和22A8YEM 晶圆版本均为 A。  

好的建议:

错误:

正常波形:

异常波形:

Sch:

电流分析结果为:空载电压较高的原因与驱动频率和占空比的突然变化有关。

对于上述咨询,请帮助确认这些差异。 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    我在研究这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:  

    我在数据库中查看过、在将坏批次 与任何其他批次进行比较时、没有发现任何问题。  批量中有多少个零件有此问题?  如需进一步调查、请开启 QEM。

    谢谢。

    克莱尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claire:

     这是一个很好的例子。  所有这批客户都有 相同的问题。

     关于异常波形和 SCH、它上面是否有任何怪异的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    如果问题紧急、我建议开一个 QEM 正式文件、我们可以进一步研究。