This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:内部充电控制器

Guru**** 2554570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281492/bq40z80-internal-charge-controller

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

团队成员

我想询问 BQ40Z80是否具有内部充电电流控制功能。

-。 Batterymode()。 CC/ICC = 1 (被启用)

-。 充电电流()@bqstudio :显示正确的电流值  

  (例如 ChargingCurrent ()= Rec Temp Charging:Current Med = 1.0A)

-。 如果在 CC 模式下外部充电器设置为2.0A

-。 Current ()@bqstudio 且充电器显示2.0A 电流

我希望 内部充电控制器将电流限制在1.0A。

我想知道它为什么不起作用。

(学习周期尚未完成)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sangsoo、

    除了使用固定电阻器进行预充电外、BQ40Z80不控制任何充电。 它只能使用两个 FET 来启用或禁用充电或放电。 请查看应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8 、了解有关使用电量监测计进行充电的更多信息。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 怀亚特·凯勒

    根据高级 充电算法中的温度和电压设置充电电流的目的是什么。 有什么关系?

    bq40z80没有控制充电电流限制的内部功能

       "是不是啊?

    2. 只是把充电电流传到智能电池系统充电器里

       "是不是啊?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的两个要点都是正确的。 电量监测计不控制电流、当它向充电器广播时、它会告知充电器电池的电流和电压、这是采用高级充电算法的原因之一。

    此致、

    怀亚特·凯勒