This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65:用于12通道控制的 SPI 波特率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282626/tps274c65-spi-baudrate-for-12ch-control

器件型号:TPS274C65

大家好、

在每个周期0.5ms 的条件下、控制/短路检测/电流测量的大约 SPI 波特率要求是什么?

我的客户正在使用 EVM 进行评估、并尝试将 SPI 波特率要求与其器件相匹配。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    器件的最大波特率为10MHz。 通常、只需将这些器件的波特率调到最大、即可获得微控制器允许的最快速度。  

    您可以在此处找到"应用完成"版本 EVM:

    https://www.ti.com/tool/TPS274C65USBEVM

    此 EVM 具有一个 GUI、开源代码和两个采用"可寻址 SPI"实现的 TPS274C65器件。 您可以在此处找到用户指南、其中提供了一些实施见解:

    www.ti.com/.../slvucn6