This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775-Q1:具有共模电压的 LM2775

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280540/lm2775-q1-lm2775-wih-common-mode-voltage

器件型号:LM2775-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2775

您好!

我正在使用输入电压= 3.3V、共模电压= 5V 的 LM2775。 但我会得到一些不同的输出。

我预期整个电路将具有8.8V 的电源接地端。 但我没有得到它。 请参阅图、此处我使用了差分标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mudi:

    请移除负载电阻器或将其增加到1M、然后重新检查。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、您好

    我通过移除负载电阻器运行了仿真、但结果是相同的。

    请查看结果。

    蓝色标记 是差分标记:穿过输出电容器。

    红色是正常的单端标记。

    谢谢  

    S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sai:

    感谢您提供仿真屏幕截图。
    通过查看原理图、您可以使用电压源更改 GND 电平。
    我假设有一些内部逻辑块以绝对 GND 为基准、而不是以外部 GND 引脚为基准。 在这个简化的仿真模型中、它们的行为可能是错误的。

    您是否能够将 GND 引脚直接接地、然后重试仿真?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    当我将 GND 引脚接地时、它会按预期工作。 但在 GND 引脚上连接一些电压时出现问题。 在我的应用中、我需要将 GND 引脚连接到某个电压(>0V)。 您能帮助我吗?

    谢谢  

    S·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai Kumar、

    这是模型的一个问题。 IC (与任何 IC 类似)不知道您向 GND 引脚施加的电压是多少。

    如果您从 GND 引脚向输入施加3.3V 的差值、则到 GND 引脚的输出电压将为5V。 总共10V。

    此致、
    布里吉特