This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Brian、您好!
他们是要将平均电流限制为5A、还是要调节电流而不是电压?
此致、
布里吉特
尊敬的 Brigitte:
他们需要调节电流。
他们找到了一个指南、但没有告诉他们 R & C 的具体价值:
请您提供一个具体的测试值吗?
谢谢。
布赖恩
Brian、您好!
可在数据表中找到外部元件的公式。 如果您找不到、请告诉我缺少哪个组件。
此致、
布里吉特
尊敬的 Brigitte:
您能 告诉我 需要更改 EVM 上的哪些元件并提供5A 的特定研发中心吗?
谢谢。
布赖恩
尊敬的 Moritz:
客户正在测试我们的 EVM。 他们看到我们可以使用 LM5177调节电流。
因此、他们现在需要一份指南或参考设计、了解需要更换 EVM 上的哪些组件可使其获得5A 电流输出。
如果我们无法为他们提供这样的指南、请帮助他们说明如何为 Rimon 和 Cimon 设计补偿电路。
请帮助说明如何将速度提高3倍?
谢谢。
布赖恩
您好、Brian、
平均输出电流限制通过 ISNSP 和 ISNSN 之间的电阻进行设置。 数据表中说明了该电阻的计算方法、电流限制为5A 时阻值为10m Ω。 因此、在 EVM 上、必须将 R6从4m 更改为10m。
Rimon 和 CIMON 是 平均电流环路补偿网络的一部分。 由于 EVM 中已经使用了电流限制、而且补偿网络也在那里、因此客户可以按原样进行测试。
此致、
莫里茨
尊敬的 Moritz:
非常感谢您的回复。
您还能说明一下如何计算 Rimon 和 CIMON、以及 我们如何实现数据表中所说的3x 5x 性能吗?
这方面的一个示例将会非常有用。
我们是否有与客户共享恒流输出的测试用例和相关设计?
谢谢。
布赖恩
您好、Brian、
数据表中速度快3倍- 5倍表示与输出电压环路相比具有交叉频率。
您可以使用此器件的快速入门计算器、并检查 EVM 上使用的补偿网络的交叉频率是多少。 然后、您可以调整这些值、并查看通过哪个 R 和 C 值、您将获得高出3倍的交叉频率。
对于 LM5177、我们没有参考设计、但对于 LM5176和 LM5175、有恒流示例用于电池充电:
https://www.ti.com/tool/PMP20660
https://www.ti.com/tool/PMP22125
此致、
莫里茨
尊敬的 Moritz:
我之前已经向客户发送了这两条信息、但是与 LM5175和 LM5176相比、LM5177具有补偿电流环路。
我们是否在 RTM 之前测试过此器件的恒流输出?
我们当时有测试报告和设计吗?
谢谢。
布赖恩
Brian、您好!
该应用手册基于测试。 我将在下周更新需要使用数据表中的哪些公式进行电流调节。
此致、
布里吉特
尊敬的 Brigitte:
期待您的回复。
非常感谢。
布赖恩
尊敬的 Brigitte:
有任何反馈吗?
谢谢。
布赖恩
Brian、您好!
很抱歉 IMONOUT 上的电阻器和电容器、您可以 查看快速入门计算器: SNVR519计算工具| TI.com
建议使用3nF 和1k Ω。
此致、
布里吉特