This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:'升压电路'设计查询

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282301/lm5020-boost-circuit-design-inquiry

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件:LM5155

我进行了如图所示的设计。
不过、仿真运行不顺利。
请回顾设计的电路是否为正常电路。
如果您能告诉我如何使用荧光笔设计标记的零件、我将不胜感激。
如果有用于设置零件大小的公式、请分享。

我正在设计的升压电路的目标规格如下。

输入电压范围:22–32V (通常为28V)
输出电压:38V
纹波:100mVpp
线路调节:5%
负载功率:107.95W
开关频率:200kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 changmin.shin、

    为了计算升压的外部组件、您可以使用功率级设计器:功率级设计器 设计工具| TI.com

    另一种可能是改用 LM5155等较新的器件、该器件提供大量计算工具、例如快速入门计算器或 Webench。

    BTW、电路似乎正常。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢您的答复。
    我必须使用 LM5020继续进行设计。
    我无法使用其他 IC。
    我很高兴从回答中得知、电路没有问题。
    但我想知道是否有更好的方法。
    因为我实际上必须进行它并进行性能测试。

    因此、我想再问一个问题。
    是否可以通过更改标记器件的器件尺寸(器件值)来改进电路?
    如果是、请告诉我如何确定器件尺寸(器件值)和器件尺寸(器件值)。

    即使没有办法制造更好的电路、如果可以获取器件尺寸(器件值)、请分享。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Changmin:

    我建议您阅读以下有关组件选择的文档。

    https://www.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva824/snva824.pdf

    此致、

    冯志