This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:规格检查

Guru**** 2511775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282496/tps61165-spec-check

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件: TPS923652

您好  

您可以 帮助确认 TPS61165是否可用于以下规格、输入电压为5.5V~13.05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    TPS61165的最小开关电流限值为0.96A、因此对于5.5V 输入电压、输入电流很有可能触发此限值。 您可以考虑使用 TPS923652。

    TPS923652数据表、产品信息和支持| TI.com

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    为什么有 OVP 引脚? 它的功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    OVP 引脚与电阻分压器一起用于设置 LED 开路检测阈值。 当 Vout 在正常工作期间超过此阈值加上1.2V 时、将触发 LED 开路故障并且器件停止开关。

    有关故障保护的更多详细信息、请参阅数据表第16页。

    Br

    帕特里克