This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:由自举供电

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282295/ucc28180-power-supply-from-boostrap

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TIDA-00779

您好!

我曾尝试在互联网上找到答案、但没能找到答案。 我在这里!

我当时在尝试找到一种供应 ucc28180的方法、一种方便的方式是使用来自主线的自举。 不过、它在数据表中添加了路径(tldr:您不能):

TIDA-00779设计需要使用外部偏置电源为 UCC28180 PFC 控制器供电
UCC27531D 栅极驱动器和继电器、用于为浪涌限流电阻器分流。
TI 建议使用经稳压的辅助电源为这些器件供电。 这些器件的用途
偏置电源提供的偏置电流。 自举偏置电源由输入高电压通过电阻器
电阻器、该电容器在 VCC 引脚上具有足够的电容、能够将 VCC 引脚上的电压保持在
通过升压电感器上的偏置绕组供电。
UCC28180的 UVLO 为11.5V、UCC27531D 的 UVLO 为4.5V、而最小
开启继电器所需的电压为9.6V (对于12V 继电器)、因此电路板运行的偏置电压
必须≥12V。这些器件所需的总电流约为55 mA

(TIDUBE1C)

你能帮我理解为什么吗?  我怀疑自举元件的功耗问题、或者电压稳定性问题?  

感谢你能抽出时间。

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!  

    感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。  

    对功耗的怀疑是正确的。   
    使用自举网络提供55mA 偏置电流表示(通常)不可接受的持续功率损耗。

    假设 PFC 通常在85Vac 至265Vac 的范围内运行、整流峰值在120V 至375V 之间。
    要在低压线路上获得55mA、您需要 Rboot <(120V-12V)/0.055A = 1964R。  此处的功率损耗为 V^2/R =(108V)^2/1964 = 5.94W。   
    在高压线中、同样的电阻必须维持(375-12)^2/1964 = 67W!  并且升压自举电流上升到185mA、因此您必须使用该额外的130mA 来执行某些操作(例如将其转储到齐纳二极管钳位中)。  

    这就是为什么通常不这样做的原因。  这是可以做到的,但没有经济意义。  

    您可以用一个断开偏置电源与高压轨之间连接的关断电路来美化自举、从而节省所有损耗(启动期间除外)。
    但该电路需要非常可靠。  如果发生故障、也许可以使用保险丝或 PTC 来限制损耗并避免损坏。

    通常、不单独使用 PFC 级、而是为后续直流/直流转换器供电。  该转换器还需要偏置电源、独立的偏置电源用于为 PFC 和直流/直流级以及所有辅助电路供电。  这种方法通常最高效、最经济。  

    此致、
    乌尔里希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好、

    非常感谢您的完整回答。

    此致、

    本杰明