This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:LM3940IMP-3.3/NOPB IG 散热器计算。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280806/lm3940-lm3940imp-3-3-nopb-ig-calculation-for-heat-sink

器件型号:LM3940

大家好、

我们在 设计中使用了 LM3940IMP-3.3/NOPB 此 LDO。

我们的要求:5V 至3.3V @1A

我们需要知道如何决定是否需要添加散热器?

我们 在数据表中看到了该公式。 但我们无法获得 IG 值(接地电流)?? 状态以进行计算。

此外、环境温度选择?

如果您根据我们的要求给出计算示例、将会有所帮助。!!

它正在等待响应。

此致、

S·普利亚·N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温和的休息!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathya:

    此图标记错误、应是接地电流与负载之间的关系。  

    PD =(VIN- VOUT)(IOUT)+(VIN)(IGND)

    PD =(5 - 3.3)(1) W +(5)(.110) W = 2.25瓦

    TJ = TA +(PD)(Theta-JA)

    TJ = TA +(2.25)(59.3) C = TA + 133C

    建议的结温为125C、这意味着您 需要一个散热器。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、juli:

    感谢您的答复。

    您能帮助我们获得任何没有散热器的 LDO、以满足我们在 SOT23封装中的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    我们是否可以将此器件用于上述要求???

    TPS73701DRVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sathya、  

    TPS73701DRVR:

    PD =(VIN- VOUT)(IOUT)

    PD =(5 - 3.3)(1) W =  1.7 W

    TJ = TA +(PD)(Theta-JA)

    TJ = TA +(1.7)(53.1) C =  TA + 90.27C

    您的应用的环境温度是多少?

    此白皮书将对您的设计布局部分有所帮助:

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析

    此致!

    朱利耶特