This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:该器件是否支持40A 负载? 我的输入为24VDC、输出为12V/40A、这是使用的正确器件。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149, LM5149-Q1EVM-400, PMP20804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280805/lm25149-q1-is-this-part-support-for-40a-load-my-input-is-24vdc-and-output-is-12v-40a-is-this-the-right-part-to-use

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149LM5149-Q1EVM-400PMP20804

LM25149-Q1 该器件是否支持40A 负载?

我的输入为24VDC、输出为12V/40A、这是使用的正确器件。

如果不合适、则建议选择最适合我的应用的器件。

要求为:

输入为24VDC、输出为12V/40A

而该器件必须具有超低 IQ 和集成式有源 EMI 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

    LM25149是合适的控制器是。

    当负载电流大于10A 时、由于 I^2 * R 损耗呈指数增长、MOSFET 和电感器的温度通常会变得非常热。

    这些温度 通常是限制放大器性能的

    您可以参考12V EVM LM5149-Q1EVM-400、在8A 电流下、电感器和 MOSFET 的外壳温度为80-90C。

    https://www.ti.com/tool/LM5149-Q1EVM-400 

    您可以尝试执行数据表中所示的双相示例、然后将相电流分为20A/相。

    这时仍会变得很热、可能 需要主动冷却或双 MOSFET。

    或者、您可以尝试10A/相的四相、这在温度方面更易于管理。

    由于器件仅输出180度、因此四相需要为90和270度相位生成外部时钟。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,奥兰多,是的,同意你!

    是否 可使用  LM25149-Q1 或任何 EVM 来验证10A /相位标准设计的任何四相? 请分享。

    还建议任何40A 的现成 经过验证的设计以供参考和进一步评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar,

    目前尚未完成、类似器件的四相设计正在进行中。

    您可以搜索我们的参考设计:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?iout=40&vout=12

    从该列表中可以看出、 两相降压转换器是 PMP20804

    https://www.ti.com/tool/PMP20804 

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多