This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:输出电压转换

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280853/tps546c20a-vout-transition

器件型号:TPS546C20A

团队成员您好

在数据表7.3.8上、我对它有一些疑问。

我能知道数据表中的详细信息吗? 谢谢!

 

  1. [图26中的蓝线]当 Samsung 使用 PMBus 时、Vout 将从启动电压启动、并与 PMBus 通信并稳定至默认输出电压。

我可以看到数据表中的波形"7.3.8复位 Vout"。 但我需要知道(a)期间的压降值。

能否知道(a)期间的压降值?

  1. [图26中的绿色行]如果 Samsung 不使用 PMBus、则 Vout 不需要与 PMBus 进行通信。 因此它看起来(A)、(B)将不工作。

那么、从 AVS 预输出电压到默认输出电压的持续时间是多长? 它们之间是否也存在压降或压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    迦勒明天就要回应,因为他今天不在办公室。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    我看到您通过电子邮件提出了这个问题。 我会在这里回答、以便将所有答案集中在一个地方。 正在关闭本主题帖。

    谢谢。
    卡勒布