This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:器件在电流脉冲上的输出电压调节失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS62110, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280194/tps40170-output-voltage-regulation-fail-on-current-pulse-by-devices

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: TPS62110TPS40210

我们将使用 TPS40170作为输入直流/直流稳压器、以将18..33VDC (标称24..28)降低至9.2V。  

9V2用于 通过 TPS62110生成5V 电压、并通过 TPS40210生成20V 电压。 5V 和20V 都用于为简单的推挽式电源供电。 由于这些推挽电源没有软启动、它们在5V 和20V 线路上启动时会产生一些电流峰值(通常"落后于"其5V 和20V 稳压器)。  
虽然 TPS40170在正常条件下开始时没有问题、但只要 5VDC 或20VDC 上出现所连接推挽式电源产生的这些电流峰值、控制器似乎会跳闸 OCP 并停止外部开关的运行。 这会导致内部9V2下降、推挽复位和某种断续。 有时候、电子设备也会开始、有时断续模式是无限的。  

该问题首先发生在电压较高(>29VDC)的5VDC 上的三个 PSU 中的一个,并且激活的推挽式 PSU 越多,问题就越严重。 降低输入电压 可连接更多推挽式 PSU。  

我做了一些测量来显示下瞬变电容器的栅极信号(但探头采用标准3英寸 GND 连接)、当推挽式电源开始工作并在大约 7个周期后停止时、脉宽增加、因此、我假设检测到 OCP 错误。  遗憾的是、我无法测量 TPS40170监控的电流。 测量电感器电流的机会也更少,因为所有的 SMD 和焊接到 PCB 上的一些铜区域-提供良好的连接,但消耗任何热量由求解铁:-|

(nPWR_PWM2是推挽式电源信号、T23_Gate 是下瞬态电容器的栅极信号)。

我假设任何受监控信号上的某些噪声都会触发保护功能、或者该 问题可能与问题相关、即在 TPS40170必须作为主器件运行时、M/S 引脚保持悬空。 这似乎是与数据表不同的...  不过、即使在 SYNC 上没有信号的情况下、一切似乎都设置为从模式(在 PCB 上、只有焊盘没有任何布线、 这使得将 M/S 连接到 VIN 以将 TPS40170设置为主模式变得困难-但如果这将是根本原因、我们必须添加一些硬接线)。

您是否发现原理图中存在任何问题、或者建议进行任何修改以使 TPS40170在整个输入电压范围(18..33VDC)内稳定?

KR、Carlhermann  

注意:布局非常紧凑且全部为 SMD、因此 超出电压/信号检查范围的测量可能有点棘手、但如果任何测量有助于解决该问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Carlhermann

    我想您可以尝试在 LDRV 引脚上实现20k Ω 电阻/开路、以检查电流限制电平是否足够高、无法转换 TPS62110和 TPS40210的负载电流。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉-由于其他需要我注意的事情而错过了回复... 尝试20K、但未完全解决问题。 最后、在5V 输出缓冲器陶瓷电容器中添加220µF 电解质电容器目前用作"热修复"。  

    对于 TPS40170的较低频率(300kHz)、5V 开关稳压器的较高频率(大约1MHz)的作用"过快"来达到稳定、在这段间隔期间、220µFstabilizes 噪声低于较低频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Carlhermann

    您的理论是合理的。 如果负载不稳定、则可能会导致 TPS40170转换器出现问题、因此可以通过使负载保持稳定来解决该问题。

    - EL