This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 电池系统

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610, LMR36501, LMR38020, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280496/48v-battery-system

主题中讨论的其他器件:LMR51610LMR36501LMR38020LM5169

大家好、

您能否提供使用48V 电池的汽车电源轨的常见解决方案?

它如何为 MCU/ CAN/ LIN 等供电?

(例如48V -->降压--> 1) LDO --> MCU、CAN 2) LDO -->传感器)

客户最近经常要求了解有关48V 电池设备的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    运行条件是什么? 提供工作条件后、我们可以推荐合适的器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该实验用于一般的车身应用、主要是简单的控制模块。

    由于许多 OEM 正在使用48V 电池、因此客户希望获得一些概念建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zena:

    根据负载条件、我们有各种支持48V 电压的器件。 一些示例为:

    • LMR51610 - 1A 负载、65V 输入电压
    • LMR36501 - 0.1A 负载、65V 输入电压
    • LMR38020 - 2A 负载、80Vin
    • LM5169 - 0.65A 负载、120V 输入

    除了上面列出的四个示例、我们还有其他支持48V 电压的器件。 一旦您的客户设置了特定的运行条件(输入电压、输出电压、开关频率、负载等)、 我们可以帮助您推荐最符合您应用需求的器件。  

    此致、

    拉赫蒂·里奇