您好!
镍氢电池充电应用使用 BQ25172。 请参阅以下原理图。 谢谢!

杰夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jeff、您好!
Q1仅用于控制更改启用或不启用
BIL J -如果 TS 被拉至接地,它将起到充电启用/禁用的作用。 但将 VSET 接地不会、该引脚仅在加电时读取。
Jeff、您好!
电路已更正如下。
Bill J -看起来不错
电池充满电后,卸下充电输入并重新插入后,BQ25172是否会再次为电池充电? [/报价]Bill J -充电器将检查电池电压、如果它高于 V-RECHG (前电芯1.33V)、则电池被视为已满、器件不会开始充电。
充电需要多长时间?Bill J -如果电压低于 V-RECHG、器件将启动完整的充电周期、时间由 TMR 引脚设置。
从规格来看,它似乎是 TMR 的20%(根据图中的电路,它会再充电2小时吗?),如果使用 VSET 设置间歇充电周期(47k vs 62k)、则 Bill J - 20%将适用、并且这是充满电后的再充电、电压降至再充电电平以下。
一旦达到单节电池的预定电压,它就会停止?Bill J -充电基于计时器、不使用电芯电压。 但该器件具有将停止充电的过压。
[/quote]
Jeff、您好!
'如果使用 间歇充电、只需仔细检查、蓄电池电压< V-RECHG (1.33)。 对于充电曲线、它将以20% x TMR 的频率进行充电。" -- Bill J -是
'如果"不"使用 间歇充电、 蓄电池电压< V-RECHG (1.33)。' -- Bill J -是的,没有新的充电循环开始。
"作为充电配置文件,它将充电 100% x TMR 或直到达到 OVP,对吗?"- Bill J -是的,新的充电循环(电源循环)将是100% X TMR。