This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:反激式评估板输出失去稳压功能

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184EVM-S12, LM25184, LM25183, LM25184-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281909/lm25184-flyback-eval-board-output-loses-regulation

器件型号:LM25184
主题中讨论的其他器件:LM25183

我根据与 Youhao 的通信修改了 LM25184EVM-S12、这样我就可以在24V IN 和24V OUT 下运行。 请参见下方的。

感谢您考虑使用 LM25184。  您可以通过升高 FB 引脚处的电阻器来修改输出、但必须更换更多的几个器件:   

  • EVM 上的 C9额定电压仅为16V。  您需要对其进行更改、以便能够处理您的新输出。   
  • D3是13V 齐纳二极管、只要提高输出电压、它就会损坏。  考虑将其替换为26V 齐纳二极管。
  • C6和 C7的额定电压为25V、过于接近24V 的输出电压。  考虑更改为50V 的额定电压以获得裕度。
  • D1的额定电压为60V。  您可以考虑使用额定电压为100V 的二极管对其进行更改。
  • D2的额定电压为20V、如果将 Vout 更改为24V、它会被反激电压损坏。  建议更改为32V 齐纳二极管。

我连接了177欧姆、8W 电阻器并让它运行。  Iout 为.136A。  VOUT = 24.1V。  我进行了3次运行、每次运行大约20分钟、输出电压升至25.5V 和0.144A。  我在运行期间使用示波器监控了 SW 节点 TP2。 下面是问题发生之前和之后的波形。  第一个是之前扫描、看起来不错且重复、接下来的两个是在不同扫描速率下扫描的后面。  它们看起来像突发模式或类似的东西。  您能告诉我为什么会发生这种情况吗?  电流非常低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将需要几天的时间来研究这个,并将在一天结束之前的星期四(PST)回复。 同时、您能否根据之前的建议提供更新设计的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很遗憾听到、但您是否进行了我建议的所有修改?

    无论如何、这些模块的目标是在标准 EVM 上实现24V 输出电压、以快速验证概念、但该电路可能未针对您的应用进行优化。  请注意、出厂时安装的变压器可以产生12V 的输出电压。   查看我们的设计计算器、如果您仍使用1:1的匝数比、则24Vout 的最小电感应大于12.6uH、而 EVM 变压器的匝数为7uH。  更换为另一个13uH 变压器应该会提高性能。  您是否会根据更新变压器?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     随附的 e2e.ti.com/.../Eval-Modifications.pdf 是显示所做更改的原理图。

    出于某种原因、当增大 R5以达到24Vout 时、我必须施加大约177欧姆的负载。  如果它为330欧姆或更高、输出将仅浮动至40V。  我想这可能是因为它需要一些最小的电流,所以我从330欧姆更改为177欧姆,它使我到24.1Vout。  Youhao 也回答说要换一个13 uH 的1:1变压器。  我会设法找到它,但不知道如何开始-也许我必须联系 Coilcraft? 我想知道它现在在做什么,知道为什么去13 uH 会使它恢复正常。  这是我们第一次使用反激式转换器、因此我们非常有限、不能完全了解为了针对24V 1A 进行优化、需要对电路进行哪些更改或修改方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    你的妈妈看起来不错。  现在需要更换变压器。

    回答您的问题: IC 具有最低负载要求、这是在我回答您有关 Lmag 选择的问题后进行估算的。 \

    IC 需要最小电感才能正常运行。   请参阅数据表信息:

    基本上、420ns 是 FB 引脚检测输出的延迟时间。  适当的 FB 检测时刻也是次级电流衰减至零的时刻。  如果您使用较小的电感器、次级电流将衰减得更快并在这最短关断时间内、而感测将受到噪声的影响、从而导致开关不稳定。   

    请注意、IC 也有一个最小峰值电流限值、这个值为最大峰值电流限值的20%。  这意味着初级电流始终处于或高于最小峰值电流限制。  在轻负载条件下、它达到最小峰值电流、但 IC 使频率变弱以满足轻负载条件下的输出负载条件。 二次侧衰减时间为:

    Tsec = Lsec * Iminpk/Vout、 其中 LM25184的 Iminpk 为0.82A、或其4.2A 最大峰值的20%。

    Lmag = NPS^2 * Lsec

    您可以看到、较小的 Lmag 将导致较小的 TSEC。   需要选择 Lmag 以使 TSEC >= 420ns。  

    现在、最小负载要求:由于电流始终达到 Iminpk 或更高、因此传递到次级的功率可估算为:

    Po = 0.5 * Fswmin * Lmag * Iminpk^2

    其中 Fswmin=12kHz 典型值、而 Iminpk =0.82A 典型值。  此功率必须由负载或虚拟负载耗散、以防止净电荷在输出电容器中累积。 如果在开关期间存在净电荷累积、Vout 将上升。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的详细信息。  我看到基于您的最小关闭时间420ns 和0.82A 的 Iminpk 如何我需要>12 uH。  我需要在早上花一些时间来讨论这款全新的产品、但与此同时、数据规格中的这些 Iminpk 为20%。  我似乎不能找到这个。  此外、我仍然不知道负载电阻大于330欧姆时输出电压会变为高电平的原因。  使用 PO 上述 Po = 0.5 * Fswmin * Lmag * Iminpk^2的公式可以得出.028 W 的功率、在24V 输出电压下、I 应该能够以20千欧姆进行加载且仍然可以。  您能帮助我理解吗?

    谢谢- John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    负载问题主要与420ns 内的运行有关。   20%误差在数据表中的7.3.2节结尾。  我复制并粘贴下面的 LM25184-Q1数据表、因为 LM25184工业版本数据表中有一 处拼写错误、但仍显示了 LM25183的编号。  感谢您帮助我们查找数据表拼写错误。  我们将需要在下一次数据表修订版中更正该错误。

    谢谢。

    友好