This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:有关 BQ25302行为的问题。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281649/bq25302-question-about-bq25302-behavior

器件型号:BQ25302

大家好!

我的一个客户正在考虑将 BQ25302用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
当设置为 ICHG=2A 的 BQ25302连接到5V/1A 适配器时、BQ25302是否会将充电电流降低到低于1A 以避免5V 输入电压下降?
或由 UVLO 复位 BQ25302、且由于 Vin 降至 UVLO 检测电压、充电停止?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    由于 VINDPM 设置高于 VBUS_UVLO、因此运行应首先触发 VINDPM (VINDPM_MIN 和(1.044* VBAT + 125mV)的较高值)。 有关 详细信息、请参阅 DS 上的8.3.4.1.2输入电压动态电源管理(VINDPM)。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:  

    非常感谢您的答复。

    我可以在下面问您一个其他问题吗?

    问:
    当器件同时处于 CC 充电模式和 CV 充电模式时、是否应用此 VINDPM 功能?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    我可以再问一个问题吗?

    问: VINDPM 功能是否用于电池组织的任何标准法规等
       还是 TI 原创技术?  

    谢谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    DPM 在 CC 和 CV 模式下工作。

    DPM 不基于任何组织标准。 它是充电器的一项常见功能。

    谢谢。