This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:如何对上部 MOS 自举电容器充电

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281964/lm5177-how-to-charge-the-upper-mos-bootstrap-capacitor

器件型号:LM5177

大家好、

我的客户正在使用我们的 LM5177。

他们会发现、无论 LM5177是处于降压模式还是升压模式、高 MOS 始终处于导通状态。

您可以帮助检查这个始终开启的 MOS、如何为上部 MOS 自举电容器充电吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您在谈论的2个上部 MOS 是什么? 您是说在降压模式下、升压高侧 MOS 始终开启、而在升压模式下、降压高侧 FET 始终开启?

    如果出现这种情况、自举电容器将共享电荷。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    您的意思是在降压模式下,升压高侧 MOS 始终开启,而在升压模式下,降压高侧 FET 始终开启?

    是的、情况就是这样。

    如果是这种情况,引导加载电容器将共享费用。

    您能否详细解释如何实现此分享?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以在数据表 8.3.14栅极驱动器中找到相应的说明。

    主要思路是在降压模式下构建从 HB1到 HB2的充电路径、     在升压模式下构建从 HB2到 HB1的充电路径。

    此致、

    冯志