This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:数据表封装/引脚布局混淆/错误

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273581/tps43060-datasheet-footprint-pin-layout-confusion-mistake

器件型号:TPS43060
您好!
对于如何理解 TPS4306升压转换器的数据表、以及引脚布局和封装建议(尤其是散热焊盘旋转)、我感到有点困惑。
以下是数据表中的几张图片。 请注意、引脚1位于左上角、按逆时针方向旋转。 散热焊盘应与建议的布局一样垂直。 但是、在查看实际芯片和数据表的底视图时、散热焊盘应是水平的而不是垂直的。 在示例电路板布局中、散热焊盘是垂直的、因此引脚1应位于该图片的右上角、以便与实际芯片相适应。 本质上、数据表中提供的信息显然不会真正累加。 您能否与负责部门对话、解释哪些信息是正确的、哪些信息是错误的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您使用 E2E 论坛、 我将在下周回答您。

    感谢您的耐心。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您使用 E2E 论坛、前两张图片是顶视图、第三张图片是底视图、因此您可以旋转或翻转引脚配置。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    遗憾的是、它总共仍然不起作用。 我同意第三张图片是底视图。 如果您将其倒置、引脚1将位于左下角。 引脚1指示灯也位于左下角、散热焊盘仍然垂直。 现在、您将 IC 顺时针旋转90度、使芯片的旋转方向与图1和图2中的旋转方向相同。

    旋转之后、 引脚1现在位于左上角(引脚16在第三个图片中显示)。 但散热焊盘也旋转了90度、因此热量现在是水平的、而不是垂直的。 这是与图2不匹配的地方。

    TL;DR:

    数据表中的散热焊盘与实际芯片不匹配。

    请根据我的上述描述查看一下。 你同意我的困惑吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    好的、您是指散热焊盘的方向? 让我来看看 IC、然后回来给您。

    请期待下周回复,因为我的带宽很窄,也是本周在德国的国家假期。

    感谢您的理解。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    完全正确。 我讨论的是散热焊盘的方向。

    享受您的假期、期待您下周回复。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢!

    我会尽快回到你身边。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    很抱歉耽误你的时间、我订购了一些元器件、似乎需要更新数据表。 我希望能够在几天内提出一个明确的答案。 我想确保我不会忽视任何内容。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

     如您已经发现的那样、布局图中显示的散热焊盘方向错误。 在下一次数据表更新时、我们也会更新此图纸。 数据表末尾的封装图提供了确切的信息、因为这是我们的生产参考。

    此致、
    布里吉特