This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821:静态电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82821, TPSM82821EVM-080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279545/tpsm82821-quiescent-current

器件型号:TPSM82821

很遗憾、我们在  TI 其中一个电路板的 TPSM82821 (LiPo 到3.3V)稳压器方面遇到了严重问题-随附详细摘要。

1.稳压器显示电容负载条件下的电流消耗大幅增加、处于数据表限制范围内。  
加载标称(降额)输出电容为40 45µF 时、稳压器将在没有任何负载的情况下汲取较短的高电流尖峰(>= 30mA)。 这会显著增加平均静态电流。  
在这种情况下、输出似乎保持稳定、而输入电流消耗会增加。

2.稳压器在低压降模式下的电流消耗增加。
当数据表指出10µA 最大静态电流时、静态电流增加至100µA +范围。

(1)和(2)的行为似乎是相互独立的、并且这两种影响似乎都在器件和器件之间(但如果样本大小为2、这目前实际上不是衡量指标)。

e2e.ti.com/.../TPSM828214SILR_2D00_issue_2D00_report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    我需要一些时间来更详细地了解这一点。

    如果您可以、我会最迟在下周早些时候与您联系。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复深表歉意。

    1. 这两个器件是否都出现了问题?

      该报告指出负载处的所有状态都处于深度睡眠状态。
      理想情况下、我想知道该问题是否在完全受控的环境中仍然发生、即实际没有负载并且输入是工作台电源时。 或者、如果您使用的是 TPSM82821EVM、那么该板上也会出现问题。

    2. 我在内部进行了检查、您在压降模式下看到的测得的增加的静态电流属于正常行为。
      数据表中提供的10uA Iq 适用于标准降压 VIN- VOUT 关系。 100%占空比模式被认为是一种功能、而不是标准运行方式。

      100%占空比模式对您的应用有多重要?

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    1.是的,这会在两种设备上发生(我们已经准备好300个原型,所以我可以用更多的测试)。
       我没有尝试隔离这个问题、但我想我可以在输出上叠加额外的电容和电阻、直到它变得不稳定。  
       我不认为有一个适用于 TPSM828214A (固定3.3V)的 EVM、并且我可以想象、由于内部电阻分压器和前馈电容器、这产生了影响环路稳定性的差异。  

    2.明白
      由于这是该器件的预期工作模式、请对其进行相应鉴定并将压降模式下的电流消耗添加到器件规格中。 就像现在一样、这明显会误导/误导开发者、因为 IQ 清楚地标记为"EN =高电平、无负载、器件未开关"-所有条件都适用于压降模式。  
      从技术上讲、我知道您可能正在使用初级 NMOS 来实现低压降模式、但目前尚不清楚内部去回声脉冲消耗多少电流、或者您是否可能使用次级 PMOS 路径来实现低压降运行。

    此致  
    伯恩哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    请尝试隔离 模块、以检查在负载处是否有间歇性消耗此30mA 电流的情况、即使负载被视为处于"深度睡眠"状态也是如此。

    正确、没有 用于固定输出电压选项的直接 EVM、但您应该能够将 TPSM82821EVM-080上的 TPSM8282x 替换 为有问题的原型板之一的 TPSM828214。 然后、在下面的 EVM 原理图中 、移除 R2和 C3、短接 R1、并根据您的用例调整输入/输出 BOM。

    关于2.、我完全理解您的担忧。 我将在内部转发此内容。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    测量负载时、电流消耗在大约80µA 时是恒定的、但我知道、这无法重现。   

    我将尝试使用我们当前的原型来进一步隔离这个问题。 如果我能轻松完成这项工作、我会购买一个 EVM 并尝试在那里进行重放、但可能需要这样做。  

    2)请这样做。 这花费了我们的客户~50k€在原型和我很多头痛

    此致
    伯恩哈德