This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:如果未使用 SyncOut 引脚、该引脚应该接地还是保持开路?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282015/lm5146-q1-if-syncout-pin-is-not-used-should-it-be-grounded-or-kept-open

器件型号:LM5146-Q1

大家好、

如果未使用 SyncOut 引脚、它应该通过10千欧电阻接地还是保持断开? 建议的内容,特别是从 EMI (辐射抗扰性、大电流注入等)的角度来看。

谢谢!

阿吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ajit、

    只需将 SYNCOUT 保持悬空。  

    EMI 的影响可以忽略不计、在该频率下运行的转换器是该频率下产生噪声的重要因素。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多