This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 MOS 在40A 放电后无法断开

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281025/bq76952-bq76952-mos-can-not-open-after-40a-discharge

器件型号:BQ76952

您好  

在该客户设计中采用 BQ76952、电池连接到逆变器、逆变器加载40A 的放电负载。

当发生故障时、MCU 向 BQ 发送命令以切断充电和放电 MOS、然后控制 DFETOFF (配置为关闭充电和放电 MOS)并使 BQ 进入 SHUTDOWN 模式、电池无输出。

当电池再次打开时、电池没有输出。

并附上了寄存器设置和原理图。

Safety Alert A 为0x00

Safety Status A 为 0x00

Safety Alert B 为 0x00

Safety Status B 为 0x00

Safety Alert C 为 0x00

Safety Status C 为 0x00

PF 警报 A 为 0x00

PF 状态 A 为 0x00

PF 警报 B 为 0x00

PF 状态 B 为 0x00

PF 警报 C 为 0x00

PF 状态 C 为 0x00

PF 警报 D 为 0x00

PF 状态 D 为 0x00

电池状态 为 0x80

电池组电压为 0x12BD

PACK 引脚电压为 0x0014

LD 引脚电压为 0x0013

警报原始状态为 0x0683

内部温度为 0x0CEE

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-P04_5F00_FETDrive.pdf

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您可以检查一下吗?  0x0057 MANUFACTURINGSTATUS [FET_EN] 是否为低电平? 如果它为低电平、则发送 FET_ENABLE ()命令会将该位设置为高电平、并使器件退出 FET 测试模式。

    值得注意的是、退出 SHUTDOWN 模式将导致器件重新加载其默认或 OTP 编程寄存器设置。 如果在进入 SHUTDOWN 模式之前对寄存器设置进行了任何更改、则在退出 SHUTDOWN 模式后不会持续、除非将这些更改编程到 OTP 中。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Max

    感谢您的答复。

    0x0057 MANUFACTURINGSTATUS 为0x0050 [FET_EN]为高电平

    FET Status 显示充电和放电 MOS 关闭。 DSG FET = 1导通。 CHG FET = 1导通。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您是否已尝试探测 FET 周围的情况以确定它们是否正常导通?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦  

    感谢你的帮助。

    经过交叉测试后、他们发现芯片已损坏。

    您能帮助检查原理图和参数吗?

    谢谢  

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    器件是否超过了绝对最大额定值? 此设计是否出现多个 IC 故障、或者仅一个 IC 是否出现过此情况?

    此外、我建议查看 多个 FET应用手册。 要使您在原理图中使用的 BJT 正常开启、该原理图上的 D4和 D5是必需的。

    此致、

    马克斯·韦博肯