This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:用于 Zynq UltraScale 电源定序的 LM3880

Guru**** 1156210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215, TIDA-01480, LM3880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281527/lm3880-lm3880-for-power-sequencing-of-zynq-ultrascale

器件型号:LM3880
主题中讨论的其他器件:TIDA-01480、、TPS568215、TPS56C215

我正在使用 Zynq UltraScale 设计定制电路板、也在使用 TIDA-01480电源设计。 我计划使用 LM3880进行电源定序。

我与 LM3880的 EN 引脚相混淆。 在  TIDA-01480中、第一个优先级的降压转换器是 TPS568215和 TPS56C215。 我有以下问题:

1) 1)我可以为上述降压转换器的使能引脚提供 VIN (5V)吗?

2)如果是、是否可以将来自这些降压转换器中任何一个 的 PGOOD 信号提供到 LM3880的使能引脚? 请找到附件。

3) 3)如果无法使用此方法、如何在 Zynq UltraScale 中使用 TIDA-01480和 LM3880实现电源时序。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    1.数据表明确指出、不建议使用 VCC 驱动 EN 信号、因为这违反了规范

    2.使用 POWER_GOOD 来驱动 EN。 但是、请确保 POWER_GOOD 应达到 EN ON 阈值、直到 VCC 高于2.7V

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。 在问题1中、我不是要询问 LM3880、而是要询问 TIDA-01480中使用的降压转换器。 我可以 使用 VIN (5V)启用优先级为1A 和1b 的降压转换器 TPS568215和 TPS56C215吗? 请查找 TIDA-01480方框图的附件。

     打开此降压转换器后、我计划提供其 PGOOD 信号、以启用序列发生器 LM3880。 这种方法是否可行? 请就此告知我。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    对于  TPS568215和 TPS56C215、我们对该器件不熟悉。 我会将这个帖子移至正确的团队。

    LM3880很好。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    是的、只需查看 TPS568215和 TPS56C215、将5V Vin 连接到这些转换器的 EN 引脚即可启用这些 IC、PG 输出可用于驱动序列发生器的 EN。 TIDA-01480的当前实现方案具有一组由 VIO 驱动的 RC 延迟(参阅原理图第6页)、用于为这两个降压转换器生成 EN 信号。 因此、请务必了解时序要求、以及您计划的方案是否符合您的需求。  

    我在此处找到了有关 TIDA-01480中时序控制的一些内容: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/720787/tida-01480-power-supply-sequencing-in-tida-01480、 这可能会有所帮助。 它确实指的是 LM388x 用于定序和生成这些 EN 信号、这正是您计划执行的操作。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。
    阿莫德