This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:看门狗

Guru**** 2522490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280651/bq24800-watchdog

器件型号:BQ24800

您好、专家:

我的客户想知道看门狗功能的建议是什么?  如何知道 bq24800是否会触发看门狗功能? 任何寄存器 都会 指示该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您与我们联系!

    BQ24800器件包含一个看门狗计时器、用于在充电器未在特定时间内(例如175s)接收到写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令时暂停充电、混合动力升压模式或仅电池升压模式。 可以在以下情况中调整或禁用计时器: REG0X12 [14:13] 。  

    请参阅部分 7.3.8.1 7.6.2.1 数据表中提供了一些详细信息。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    是的、我知道看门狗的功能、但我想我的客户想更多地了解看门狗的用途。 比如为什么 WD 会禁用混合升压模式? 是否希望防止充电器在混合动力模式下运行太长时间? 为什么 WD 参考 充电电压/电流来决定进入 WD 模式的天气?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    看门狗计时器是 安全特性 以防止通信中断的发生。 如果充电器在一定时间内未进行通信、则充电器的寄存器会复位为默认值。

    WD 计时器的实现不是为了防止充电器在混合模式下运行太长时间;而是为了确保器件正在接收命令并能够进行通信。  

    我希望这是合理的。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    根据数据表提到, "如果充电器没有收到写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令
    175秒"。 我知道 ChargeVoltage/ Current 是否为0并且超过175秒、充电器将进入 WD 模式。  
    ChargeVoltage/ Current 是否不为0并超过175秒、充电器是否也会进入 WD 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    是的、正确。 如果充电器在175s 内未接收到任何命令、它会将这些值重置为默认条件。 再一次、可以禁用 WD 计时器、并且除非充电器重新上电、否则它将不再复位为默认条件。 BQ24800 EVM 上也可以看到该特性。  

    此致、  

    A·克德尔