This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DC-DC 转换器

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281077/dc-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28951-Q1UCC28951

尊敬的团队

我们正在按照以下规格为卡车开发直流/直流转换器。

 

我们研究了 TI 参考设计、 TIDA-020031  这更接近我们的项目、 主要区别在于工作电压范围。

 

请推荐合适的部件

 

项目规范:

 

项目名称: 9KW DC DC 转换器

 

输入电压范围:450 - 800VDC

 

额定直流输出电压:27.8VDC

 

输出工作电压范围:20-28VDC

 

最大输出功率:9KW (4 X 2.25KW 或2 X 4.5KW 并联型号)

 

目标效率:95%

 

工作温度: -40 C 至70 C

 

应用: 电动 汽车的直流/直流转换器将车辆的 LV 侧连接到 HV 侧电池、可用于为 LV 电池充电、从而为 LV 负载供电。

 

我们研究了 TI 参考设计、 TIDA-020031  这更接近我们的项目、 主要区别在于工作电压范围。

 

TI 参考设计工作电压范围:200–450V 直流

 

我们的设计输入电压范围: 450 - 800VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951-Q1也适用于您的高功率设计。   请注意、由于您的功率级别大约是该级别的3倍、因此您很可能必须重新设计功率级。

    以下链接将为您提供应用手册、该应用手册介绍了在相移全桥中设计 UCC28951的分步设计过程。 应用手册中有一个指向 Excel 文件的链接、该文件使用与应用手册中相同的公式。  应用手册和 Excel 设计工具应能帮助您完成 设计过程并为您的设计选择合适的组件。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    此致、