主题中讨论的其他器件:、 LM25183、
我根据与 Youhao 的通信修改了 LM25184EVM-S12、这样我就可以在24V IN 和24V OUT 下运行。 请参见下方的。
感谢您考虑使用 LM25184。 您可以通过升高 FB 引脚处的电阻器来修改输出、但必须更换更多的几个器件:
- EVM 上的 C9额定电压仅为16V。 您需要对其进行更改、以便能够处理您的新输出。
- D3是13V 齐纳二极管、只要提高输出电压、它就会损坏。 考虑将其替换为26V 齐纳二极管。
- C6和 C7的额定电压为25V、过于接近24V 的输出电压。 考虑更改为50V 的额定电压以获得裕度。
- D1的额定电压为60V。 您可以考虑使用额定电压为100V 的二极管对其进行更改。
- D2的额定电压为20V、如果将 Vout 更改为24V、它会被反激电压损坏。 建议更改为32V 齐纳二极管。
我连接了177欧姆、8W 电阻器并让它运行。 Iout 为.136A。 VOUT = 24.1V。 我进行了3次运行、每次运行大约20分钟、输出电压升至25.5V 和0.144A。 我在运行期间使用示波器监控了 SW 节点 TP2。 下面是问题发生之前和之后的波形。 第一个是之前扫描、看起来不错且重复、接下来的两个是在不同扫描速率下扫描的后面。 它们看起来像突发模式或类似的东西。 您能告诉我为什么会发生这种情况吗? 电流非常低。