This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761的-1.2V 输出要求

Guru**** 2586685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274591/lm27761--1-2v-output-requirement-on-lm27761

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: TPS63710

您好!

 我的客户希望找到适用于其传感器应用的低噪声解决方案。 (5V 至-1.2V、具有 LDO)。 您认为我们可以为此使用 LM27761吗? 还是其他建议? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    遗憾的是、我们没有可生成-1.2V 输出电压的电荷泵。

    您可能必须考虑与  TPS63710类似的反向降压。

    希望进一步了解传感器应用。

    EE 到底是什么?

    -这是典型的要求吗?

    -1.2V 电压轨的负载是多少?

    -所需的最大负载电流是多少?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

     客户需要 LDO 来防止图像应用产生噪声。 我们将找到其他构建降压/输入器+ LDO 解决方案的解决方案。 谢谢。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    再想想、您可以在反相拓扑中配置任何降压转换器。  

    请参阅以下应用手册或 博客

    参考设计 

    在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62125

    从降压稳压器创建反向电源

    在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否需要任何进一步的支持? 如果没有、我将继续、关闭该主题。

    此致、

    费宾