This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933无输出锁定

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280728/tps62933-tps62933-lock-with-no-output

器件型号:TPS62933

大家好、

当使用 tps62933将5V 转换为3.6V 时、为测量板(平均功耗10mA)和显示板供电。 终端板、测量板和显示板正常加电、3.6V 输出正常。 在正常运行期间、拔下测量板、3.6V 输出仍然正常;此时、拔下测量板。 连接后、3.6V 输出变为0V、整个机器的功耗为260mA、功耗变得更大。 当电源开关接通后、3.6V 输出正常、整机功耗正常。 拔下测量板后、3.6V 输出仍然为0V、整机功耗再次异常。

电流限制似乎被触发、但我不确定功耗为什么是260mA。 在拔下/插上测量板时、我们按如下方式测试了电感器电流:   

  

您可以帮助确保设备是否受到限制吗? 如果可以、我们可以尝试哪种方法?

顺便说一下、 测量板有大约800uF 的电容器、如果客户移除电容器、每次拔下 测量板时 tps62933都可以一直工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    1.您能提供原理图供我们审阅吗?

    2.如何看待 IL 波形作为电压通道? 转换率是多少?  它们是否测量到负 IL? 请在800uF IL VS 条件下捕获输入电压/输出 电压/SW/Cout 波形、而在800uF Cout 条件下。

    800uF 的 Cout 非常大、启动期间可能会产生很大的浪涌电流。 您能 减少到几十 μ F 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda:

    原理图如下所示、输入电压更改为约5V。

    使用大约0.5欧姆的电阻器对指示器电流进行测试。

    器件是否有可能在某种情况下被锁定并 通过上电再次解锁? 原因可能是什么? 对于客户应用至关重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hale、您好!

    他们是否使用 差分探头测量0.5欧姆的压降? 否则、使用一个 非差分探头将无法获得正确的 IL 值。 请提供正确的 Vin/Vout/Vout/SW IL 波形用于我们的分析。  

    您是否检查了负载条件?  负载是否可能导致 Vout 下降? 请断开加载连接、使用外部加载检查加载是否导致问题。  

    此外、您的输入电压是5V 还是15V? 5V 是您的描述、但15V 是您的原理图。 如果 Vin 为低电平、请查看 EN 电阻器和 EN 引脚电压、器件可能尚未启用。 您可以悬空 EN 引脚以启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随着案例转移到离线讨论、我将关闭该主题。