This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156反激式转换器原理图审阅

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261067/lm5156-lm5156-flyback-converter-schmatic-review

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

尊敬的 TI:

您能帮助我查看 LM5156反激式转换器原理图和设计计算。  

 e2e.ti.com/.../LM5156_5F00_Flyback-Converter.pdfe2e.ti.com/.../3187.LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

输入电压:28V 直流  

输出电压:48VDC @ 500mA

软件频率 :265kHz

应用:以太网供电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    我将审查设计、并在1-2天内与您联系。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    隔离反激式的补偿主要在次级侧完成、因此您可以去除 R20和 C18。 如果需要创建额外极点、只需保留 C18的占位符。

    原理图的其余部分似乎没问题。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您的评论反馈、请查看下面的变压器数据表。  

    e2e.ti.com/.../750345364r00-Prelim-Spec-Sheet-03.22.23-10.14-AM.pdf

    根据上述原理图、物理板输出不符合预期

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    输出有什么问题?

    您可以发送波形吗?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    以下是运算放大器的输入和输出

    输入电压:28Vdc

    输入电流:110mA

    输出电压:2V

    IOUT:无负载

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:
    感谢 Scopeshot。
    您要在哪个输出上测量? Vout1处? 您会预期为48V、而不是2V、对吧?

    您能否发送更放大的启动范围?

    另外、请测量 SS 引脚、COMP 引脚和电流检测引脚。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    是的、没错、预期输出电压为48VDC、下面是波形。  

    CH1 =输出(黄色)、 CH2 =输入(绿色)、CH3 = SS (Bowen)、CH4 = COMP (浅紫色)

    导通时间(移除 R20和 C18 (DNI))

    关断时间(移除 R20和 C18 (DNI))

    导通时间(安装  R20和 C18后)

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    感谢您的示波器截图。

    我似乎软启动时间很短、然后、当输入电压仅为大约5V 时、控制器希望调节到最大输出电压。

    这可能会导致过流。 请尝试增大 C15和 C16并放置 D6。

    此外、尝试调整 UVLO、以便控制器在更高的输入电压下启动。 例如、R4=133k R16=23.7k。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    下面是示波器设置相同的波形

    更改:

    安装 D6、C15增加10nF (总20nF)、C16增加47uF (总94uF)、R4改为130K 和22k (对于 R16)。

    升高 C15 110nF 电容之后、

    谢谢。

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    感谢您提供额外的示波器截图。

    您能否在测量中包含电流检测引脚的波形? (您可以为此省去 COMP 电压)

    我希望查看器件在尝试启动时是否出现过流。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    以下是具有 VIN (CH2)、VOUT (CH1)和 SS (CH3)的 CS 引脚波形。

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    感谢您的额外测量。 您能否放大 Vout 峰值所在的 CS 引脚处的信号?  至约4uS/div

    接下来、将电流检测电阻 R11降至10m Ω。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz

    采用波形缩放的 CS 引脚相同设置

     e2e.ti.com/.../CS-_2D00_-pin.rar

    将 R11电阻器更改为11m Ω 后、D1二极管会损坏、并且 低于波形。  

     

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我在变压器次级侧引脚11和13上滑动引脚后得到了输出、下面是  

    CH1 =输出(黄色)、 CH2 =输入(绿色)、CH3 = SS (Bowen)、CH4 = CS (浅紫色)

    R11 = 22m Ω、D7 = DFLS1100Q-7

    VIN;28V、Vout:46.5V (开路)

     

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    因此、当交换 变速器的引脚11和13时、变压器的绕组点可能会在原理图中错误地标记。

    您能检查一下吗? 您的电路是否也可以与负载一起工作?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    该问题未解决、加载100mA 负载电流后、输出电压从46.5V 变为0V。

    输入电压电平从28V 更改为12V 后、连接至200mA 负载、输出电压恒定。

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    感谢您的回复、您可以将 R11更改为11mohms 并检查它是否有帮助?

    此外、您能否使用100mA 负载发送一些波形?

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    下面是 100mA 负载波形、使用了11mohms 的 R11。

    CH1:Vout、Ch2:D1的阳极引脚、CH3:COMP 引脚、CH4:cs

    CH1:Vout、Ch2:D1的阳极引脚、CH3:VIN 引脚、CH4:SS

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    能否测量电流? 我想查看输出电流的样子与这里的其他波形、您可以将 D1的阳极引脚替换为输出负载(电流)

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haroon:

    这是100mA 输出负载电流波形

    CH1:输出电流(黄色)、CH2:CS 引脚(蓝色)、CH3:输出电压(粉色)。

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    您似乎是在触发电流限制、因为 CS 引脚噪声很大且触发过流、电流限制阈值为100mV、并且看起来就像您在交叉、CS 引脚是否有滤波器? 对于您的布局、这些滤波器是否放置在靠近 IC 的位置?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haroon:

    感谢我们的支持

    是的、安装了 RC 滤波器元件、并且更靠近 IC 下面是图像和布局屏幕短路。

    请告知我 LM5156反激式转换器 EVM 可用(任何输入和输出范围)、如果有、请分享相关文档。

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    我明白、但是 RC 滤波器的值似乎太小、您可以将 R7更改为800到1k Ω 吗?

    至于 EVM、我们只有该 LM5156升压 https://www.ti.com/tool/LM5156EVM-BST 、还有该 LM5156反激式参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP41012#description 

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haroon:

    将 R7更改为1K 电阻器后、CS 引脚电压电平略有降低。 在负载导通时间内观察到 R11/Q1源极引脚电压峰峰值为8V 至11V、下面是波形。

    CH1:I OUT、CH2:CS、CH3:V OUT、CH4:R11/Q1源极引脚  

     

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    您是否还可以添加 SW 节点波形而不是 R11/Q1? 当负载变为0时、我认为您的器件会关闭并且您将达到电流限值、我会进一步增大 R7、从而查看噪声是否会降低。 此外、我觉得布局可能是个问题、如果您愿意、可随时将其附加到此处进行审查。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haroon:

    这是布局文件、请查看并提供反馈。  

    e2e.ti.com/.../Design-Files_5F00_48V-DC_2D00_DC-Flyback-Converter-_2D00_-PCB_5F00_V0.01_5F00_230418_5F00_1540.rar

    请告诉我我有什么需要调查和以下屏幕作为参考、请标记并发送给我。

    此致、

    赛卡尔 D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    请允许我花点时间就此问题与您联系。 我会在下周初给您回电、并对布局进行审查。

    感谢您的耐心。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    您能否按照我最后一条消息中的建议发送 SW 节点波形?  

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Haroon

    下面是波形  

    CH1= VOUT、CH2=CS、CH3=Q1Drain、CH4=Q1源-无负载

    VOUT、CH2=CS、CH3=Q1Drain、CH4=Q1源-具有100mA 负载

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    我会尽快回复您。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    我指的是输出发生变化、Vout 下降或 CS 过高时 SW 节点的波形。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haroon:

    是的、Vout 会下降、同时、当 SW 节点发生变化时、CS 也会变为高电平、在确定值后、我将获得的结果、任何错误的值或电路、然后请指导我如何处理电路调通。

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    我明白、但你有这个波形吗? SW 节点波形、当 Vout 下降且 CS 达到限值时、您可以共享这种情况下的波形吗?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haroon:

    这是波形

    CH1=Q2=CS VOUT、CH3=Q1Gatepin、CH4=Q1Drain

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sekar:

    感谢您的示波器截图。 请给我一些时间来研究这一点。 我会回到你身边,直到这一周结束。

    此致、

    莫里茨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar D、

    我们没有 LM5156反激式 EVM、但您可以使用 LM5155反激式 EVM 作为参考。 这些器件几乎相同、通常用于相同的布局。 请在此处查找 LM5155 EVM: LM5155EVM-FLY 评估板| TI.com

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar D、

    您目前是如何连接变压器的? 仍然交换了引脚11和13? 当初级侧的晶体管导通时、次级侧上的二极管发生块化非常重要。 因此、变压器的正确方向至关重要。 请检查此情况并正确连接变压器、与输出电压结果无关。 仅当变压器连接正确时、进行调试才有意义。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    是的、变压器安装正确连接、并且仍交换引脚级。 次级侧二极管从 V3P6LM3/H 更改为 PDS4200HQ-13。 测得的12V 引脚10的次级风力和引脚9及以下的5V 为波形。

    12V (引脚10)

     5V (引脚9)

    此致、

    赛卡尔 D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar D、

    因此、您现在似乎在两个输出上都获得了高过冲、并且两个输出都随后调节至20V、这对吗? 稳压输出的作用是什么? 您在12V 和5V 输出上有多大的负载?

    此致、
    布里吉特