This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:隔离开关保持拨动

Guru**** 2386330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281149/lm5121-disconnection-switch-keep-toggle

器件型号:LM5121

e2e.ti.com/.../3225.LM5121.pdf

我已经使用 WEBENCH 设计过 D 类放大器的电源。 电源规格如下所示:

输入电压:11-16V

输出电压:47/53.5V (通过改变反馈电阻比)

输出电流:最大4.5A

测试了以下情况。

情况1:

输入电压:12V

输出电压47V

TP20 (电源输出)和 GND 之间连接电阻器负载(12 Ω)

D 类放大器禁用(短接 JP1)

结果:它可以完美地工作。

情况2:

输入电压:12V

输出电压47V

电源输出端未连接电阻器负载

D 类放大器使能(在没有任何音频输入且不有扬声器连接到 SPK+&SPK-)

备注:我尝试直接把47V 输入到放大器电源、电源电流小于100mA。  

结果:断开开关 Q4保持切换。 下面是在 TP11 (Q4的栅极)处测量的波形

我的问题是、为什么电源可以通过连接电阻器负载输出预期的电流(经过测试的3.9A)、但无法与放大器一起使用(非常小的工作电流)?

此致、

陈德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    您能不能用示波器检查从放大器汲取的电流、例如在整个电阻器上。 我想知道平均电流是否很低、但它会消耗高峰值电流。

    如果从 PVDD 断开散热器、会出现什么情况?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的答复。

    我已通过8.3欧姆的电阻器将独立电源(47V)连接到放大器、下面请找到我可以捕获的最高电流。 它仍然小于100mA。

    此外、我卸载了散热器 HS2和 HS3、但我得到了相同的结果(即 Q4保持切换)

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我测试了一个可能对您有所帮助的场景。 我构建了两个相同的板。 当然、两个电路板都有相同的问题。 测试结果是使用电路板1将12V 升压至47V、然后向电路板2放大器供电 、详情如下:

    电路板1配置:输入12V、输出设置为47V、禁用放大器(短接 JP1)  

    电路板2配置:无电源输入、使能放大器

    连接:板1 TP20 <->板2 TP20和公共 GND

    结果:Q4工作正常(保持开启)即使连接了6 Ω 的扬声器、也能输入音频、从而实现几乎100W 的输出。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我想知道当负载获得足够的电压启动时是否存在浪涌电流脉冲。 直流电源将提供该电流脉冲、但如果启动时的脉冲足够高、LM5121上的电流限制将使隔离开关关闭。

    由于您使用2个电路板、因此问题似乎已得到解决、请尝试将检测电阻降至1m Ω、然后再次检查。

    请尝试在启动期间捕获输入电压和输入电流。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    在为您准备采集所需的波形时、我发现在启用放大器时 Q2正在切换。 Q2应由 MCU 控制、但我们的固件尚未完成。 因此现在没有固件编程到 MCU 中。 我们仍然不知道为什么 MCU 具有使 Q2切换的信号输出。 但是、在移除 R21后、LM5121和放大器都能很好地工作。 因此,我的问题解决了。 感谢你的帮助。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    非常感谢您的反馈。

    此致、
    布里吉特