This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280039/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:LM25149

您好!

非常感谢您介绍 LM5116而不是 LM25149。

我想设计一个54V 输入、24V 和3.5A 输出的降压转换器。 我可以根据 LM5116的快速入门计算器进行设计。 我单独(随附)达到了这个结果、但当我连接到我的设计的其余部分(使用54伏的总线电压)时、我无法获得很好的结果。 我认为降压控制器要进入间断模式、因为迟滞比较器的输出最高到15V、而不是54V (上一级)、然后下降、接着重复该故事。

请帮我找到我的错误。

谢谢!
此致、
莱拉


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila

    您是否可以分享原理图、并监控 EN /UVLO 引脚电压是否降至阈值以下?   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    感谢您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leila 、您能不能使用较小的下侧 UVLO 电阻器再次进行仿真?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    我再次仿真 Ruv1=5.6K 而不是13.3K。  

    谢谢你。

    Br, Leila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lelia  

    这很奇怪。 如果 LM5116转换器周围没有信号受到交流电源输入的影响、则 LM5116转换器的运行不应发生任何变化、但当交流输入下降时、开关将停止。 请检查交流电源输入与  LM5116转换器之间是否连接了任何其他电路。

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee

    谢谢你。

    是的、我有。 在使用 LM5116的降压转换器之前、我有一个 Heystersis 比较器、可保持输出值恒定在54V。 此块需要200毫秒的时间才能达到54V (已连接)。 此误差(进入断续模式)是否可能与此误差相关、因为在200毫秒之前、输入电压不是恒定的?
    开始时、我具有低于15V 的输入。

    莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila  

    如果可以、是否会在实现54VOUT 时打开 LM5116转换器? 通常、有一种启动序列可以避免这种类型的问题。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、  

    感谢您发送编修。


    在 TINA 中、我可以在"Switches"菜单下找到开关。 它是一个"时间控制开关"。 此开关通过以下参数进行设置、并附有照片。
    假定一个"关闭"直流状态:
    TON =开关闭合时的时间= 250毫秒
    toff =开关打开=0时的时间
    但在运行仿真之后、发生了新的错误、该错误与 LM5116的 SPICE 代码相关。 请帮助我解决该错误。

    错误:组件:BUCK.U1.X_U13.E_BQBVSEC  (U1为 Lm5116)

    此致、  

    莱拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Leila

    没有仿真就很难解决收敛问题。 如果可能、请共享仿真文件。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee   

    是的、 如果可以给我一封官方电子邮件、以便我可以将其发送给您、您愿意吗?


    我还有另一个问题、基于应用手册"Slvaea3"、它与精密启动延迟相关、我是否可以设计一个持续250毫秒的电路? 我想将此电路连接到 EN 引脚、但在 LM51166的数据表中找不到 EN 引脚(Iikg)的泄漏电流。

    此致、

    莱拉


    e2e.ti.com/.../slvaea3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leila  

    请在此处留下您的电子邮件、然后我会给您发送一封电子邮件。

    是的、可以。 如果可用、请考虑使用 PGOOD。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee、  

    非常感谢。

    我的官方电子邮件是  

    此致、

    莱拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭该主题。 使该离线。   

    - EL