This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:我们是否可以将 BQ25756与 BQ7594结合使用?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ25756, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281031/bq25756-can-we-use-bq25756-vith-bq7694

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ76940、BQ76952

您好!
我想通过在 BQ25756电路后面连接 BQ7594集成电路来控制15S 电池的充电和放电。
我想根据电池类型来调节电压、对并联的电池充电时可以调节电流。
我考虑使用 bq25756进行电压和电流调节。
我想使用 bq7694集成来接收电池数据并将其用于监控器。
这两个单独的集成将通过 I2C 连接到 tej MCU、并且数据将从那里进行控制。
您能提供一个与此相关的方框图吗?
如果您可以分享我应该使用的替代或辅助电路、我也会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    感谢您与我们合作解决这个问题。 是 BQ25756的应用工程师。

    您能告诉我您的充电电压和充电电流是多少吗?

    对于 BQ7694、您可以参阅 BQ76940?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    BQ76940应能够与 BQ25756充电器配合使用。 但是、您必须记住、BQ76940使用低侧 FET 驱动 FET。 因此、如果发生故障、BAT 与负载/充电器接地之间的接地连接会断开、可能无法进行通信。 因此、在这种情况下、需要一个隔离器来与 MCU 进行通信(如果 MCU 未连接到电池接地)。 如果未使用驱动程序、这应该不是问题。

    在这种情况下、BQ76952可能是更好的解决方案、这是一个使用高侧 FET 驱动器的16节串联监控器和保护器、因此即使出现故障、也会始终保持接地连接。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电池的化学成分、可以设置电压。 电流应可在0-20A 之间调节。对于14节电池、我们目前正在工作。 我们计划使用 BQ7694进行平衡充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    您是指使用 BQ25756进行充电? BQ25756适用于您的应用。 BQ25756能够以0A 至20A 的电流进行充电、并且能够为14S 电池充电。

    我要将该主题标记为已解决、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦