This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:FET 的上升和下降时间

Guru**** 2580415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277373/tps62932-rise-and-fall-times-of-fets

器件型号:TPS62932

请提供数据表中未显示的有关 tf 和 tr 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Miranda  将 在10月7日给您回复。  9.29 ~ 10.6 中国国庆节

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayaka:

    通常、我们不会在数据表中提供 TF 和 TR 设计值。 但我可以执行基准测试来为您提供参考值。

    您感兴趣的应用条件(Vin/Vout/Iout/FSW)是什么? 然后、我将测试并反馈您的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古、您好!

    感谢您的答复。
    下面写入了条件。

    输入电压=12V
    VOUT=5V
    Iout=2A 时
    Fsw=600kHz

    我正在等待结果。

    Ayaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akaya:

    上升:

    下降:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    古、您好!

    已确认波形。
    非常感谢。

    我可以提问吗?
    请告诉我输入电流以及 FET 上升沿和下降沿的交叉波形。
    我想将其用于损耗计算。

    下面写入了条件。

    输入电压=12V
    VOUT=5V
    Iout=2A 时
    Fsw=600kHz

    我正在等待结果。

    Ayaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayaka:

    您可以使用 TI webench 工具评估器件效率和功率损耗。