请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2491 您好!
TPS2491是本设计的一部分、其输入 VCC 为12V。
我已经尝试测量栅极输出电压,我可以看到,测量的电压约为25V。
根据数据表、最大栅极输出电压为16V、这是预期值。
您能帮助说明栅极输出电压这么高的可能原因吗?
感谢您的回复!
谢谢。此致、
罗希特。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.