This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:压降电压

Guru**** 1385560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277083/tps709-dropout-voltage

器件型号:TPS709

对于"压降电压"、请将图6-10对应的 LDO 2.5V (TPS70925DBVR/T)数据发送给我们。

请告诉我们10mA、50mA 和100mA 的压降电压(典型值、最大值)。

我们通常使用 Vin=3.0V、Vout=2.5V 和10mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    不幸的是、我只能找到1.2、3.3和6.5V 输出的数据。 我会检查其他存储库中是否有更多信息、但可能需要一天的时间才能访问。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:
    感谢您的答复。
    我正在等待2.5V 输出的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果查找2.5V 所需的时间、请首先提供1.2V 和3.3V 的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    我们没有该数据。 道歉。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    >我们没有此数据。 道歉。  

    该数据是否意味着"压差电压"为1.2V、3.3V 和2.5V?

    我们知道以下情况。
    >很遗憾,我只能找到1.2、3.3和6.5V 输出的数据



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉、  

    我没有看到较新的消息。 在图表数据中、先前的验证工程师上传了3.3V VDO 与 IOUT。 它们具有1.2V 数据、但不包括 VDO 与 IOUT

    请见下方。  

    3.3V

    此致!  

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您提供3.3V LDO 的 VDO 与 Iout 的实际测量数据。

    据说2.5V LDO 没有 VDO 与 Iout 的实际测量数据、但请告知我们 Iout=VDO 和30mA 时15mA 值的设计值(最差规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    我将为这些值进行设计、我不确定它们是否能够提供这些值。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,
    感谢您的配合。
    请在您收到答案后立即告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    我重新拍了他们,他们没有回应。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,
    感谢你的评分

    我认为2.5V LDO 具有与3.3V VDO 与 IOUT 相同的特性、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    它们具有类似的特性、是的。  

    团队没有包括1.1V 和2.5V 输出结果的原因是 UVLO 电压电平。 如果 UVLO 电平为2.7V、则无法测试压降-在内部电路正常工作之前、UVLO 会使器件保持关断状态。

    此致!

    朱利耶特