This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783CKCSE3 P2P 替代方案

Guru**** 2506415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281007/tl783-tl783ckcse3-p2p-alternatives

器件型号:TL783

大家好、

TL783CKCSE3是最晚可采购期限。 您能否推荐 P2P 替代方案? 感谢您的支持!

此致、
谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

     TI 的 LDO 产品系列中没有可支持125V 输入的替代产品。 此外、TO-220封装非常旧、具有有限的 P2P 替代品和电源。  

    我们产品系列中的最佳替代产品是 TPS7A4001

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    在应用中实际输入电压低于40V、您是否可以推荐 P2P 替代方案? 谢谢!

    此致
    谭婷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    在这种情况下、我建议 将 LM317AT/NOPB 替换为 P2P。  

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的支持!

    此致、
    谭婷