大家好、
本例使用的是 TPS7A8500ARGRR、请帮助检查原理图设计。 (电压和电流记录在设计手册中)
尤其是 Vdrop 和热评估。 (Vn 与输出电压)
另一方面,我可以问 VBIAS 在什么情况下应该拉高? 是否需要上拉电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
本例使用的是 TPS7A8500ARGRR、请帮助检查原理图设计。 (电压和电流记录在设计手册中)
尤其是 Vdrop 和热评估。 (Vn 与输出电压)
另一方面,我可以问 VBIAS 在什么情况下应该拉高? 是否需要上拉电阻器?
你好、Kuo、
确保 TJ 在正常运行期间不超过125C。
-当前 LDO 的选择和热性能存在问题。 请参见下方的。
如果使用任何 OUT 连接、请确保 FB 电阻器网络保持断开状态。
我们有时会看到上拉电阻器与内部电阻相互作用的偏置电流的问题。 如果该配置适用于您的应用程序,您可以继续使用它。 除非尝试制造 RC 滤波器、否则 VBIAS 的上拉电阻器不是必需的。
针对所有原理图的重要注释:
-没有网络连接到 EN。
-如果你想使用 PG 信号,必须在引脚上连接一个上拉电阻器。
-如果电源轨正在使用,必须将一个10uF 电容连接到 VBIAS。
-一个47uF 电容器—25最小电容—必须连接到 LDO 的输出端
第5单元
PD =(3.3-2.5)(0.5) W = 0.4W
TJ = TA +(0.4)(35.4) C = TA + 14.16°C
U6
PD =(1.8-1.2)(1.5) W = 0.9W
TJ = TA +(0.9)(35.4) C = TA + 31.86C
7岁
PD =(1.8-1)(1.5) W = 1.2W
TJ = TA +(1.2)(35.4) C = TA + 42.48°C
U9
PD =(3.3-1.1)(.8) W = 1.76W
TJ = TA +(1.76)(35.4) C = TA + 62.304C
U10
电流电 压设置为0.95V
PD =(1.2-0.95)(3) W = 0.75W
TJ = TA +(0.75)(35.4) C = TA + 26.55°C
u11
电流电压设置为0.95V
PD =(1.2-0.95)(3.9) W = 0.975W
TJ = TA +(0.975)(35.4) C = TA + 34.515C
U15
PD =(3.3-1)(1) W = 2.3W
TJ = TA +(2.3)(35.4) C = TA + 81.42°C
16岁
PD =(3.3-1)(1) W = 0.975W
TJ = TA +(0.975)(35.4) C = TA + 81.42°C
此致!
朱利耶特
你好、Kuo、
在该环境温度下、U16和 U15有进入热关断的风险。 在对这些器件进行布局时、请务必格外小心、可能需要使用散热器。
请参阅以下内容: 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析
此致!
朱利耶特