This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:和 TPS25750:灵活的电池数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281224/bq25792-and-tps25750-flexible-number-of-cells

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好。

我正在使用 TPS25750和 BQ25792设计一个 PCB。 此 PCB 必须支持包含1、2或4节电池组的产品。

我使用主机处理器。  主机处理器将通过 I2C 将配置补丁文件加载到 TPS25750中、TPS25750转而对 BQ25792进行编程。

我想使用相同的主机固件、在该固件中、主机处理器会读取一些输入来了解系统中有多少节电池。

我不希望加载3个不同的补丁文件、具体取决于电池数量。

实现这一点的最佳做法是什么?   

我正在考虑使用 I2Cw 4CC 命令对 BQ25792进行重新编程、但可能有更直接的方法吗?

感谢您的帮助!

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我正在考虑使用 I2Cw 4CC 命令对 BQ25792进行重新编程,但是否有更直接的方法?

    您刚才提到的 I2Cw 解决方案是最直接的方法。 对于您的系统、根据电池节数重新配置 BQ 的最简单方法是您提到的两种方法。

    PD 将始终对原始补丁文件中的"默认"充电电压进行编程、您需要对其进行更新、以反映 PD 发送消息后系统的情况。

    谢谢。此致、

    克里斯