This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299EVM-103:轻负载条件下的错误行为

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281766/tps61299evm-103-incorrect-behavior-under-light-load-conditions

器件型号:TPS61299EVM-103

大家好、

客户正在 研究  TPS61299EVM。

该 EVM 在以下条件下运行:

  • 输入电压:1.0V
  • 输出电压:3.6V
  • 负载电流:大约10uA
  • EVM 在 PFM 模式下运行。

在输入端测量了40mA 峰值、该峰值对于应用来说太高了。

我认为 EVM 不适用于如此低的负载电流、可以采取哪些措施来防止出现这些峰值?

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Wouter,

    您可以添加更大的输入电容和更高的 ESR 来进行试用、这可能会有利于更高的输入电流峰值。