主题中讨论的其他器件:LM25149、
您好!
非常感谢您介绍 LM5116而不是 LM25149。
我想设计一个54V 输入、24V 和3.5A 输出的降压转换器。 我可以根据 LM5116的快速入门计算器进行设计。 我单独(随附)达到了这个结果、但当我连接到我的设计的其余部分(使用54伏的总线电压)时、我无法获得很好的结果。 我认为降压控制器要进入间断模式、因为迟滞比较器的输出最高到15V、而不是54V (上一级)、然后下降、接着重复该故事。
请帮我找到我的错误。
谢谢!
此致、
莱拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
非常感谢您介绍 LM5116而不是 LM25149。
我想设计一个54V 输入、24V 和3.5A 输出的降压转换器。 我可以根据 LM5116的快速入门计算器进行设计。 我单独(随附)达到了这个结果、但当我连接到我的设计的其余部分(使用54伏的总线电压)时、我无法获得很好的结果。 我认为降压控制器要进入间断模式、因为迟滞比较器的输出最高到15V、而不是54V (上一级)、然后下降、接着重复该故事。
请帮我找到我的错误。
谢谢!
此致、
莱拉
您好 EricLee、
感谢您发送编修。
在 TINA 中、我可以在"Switches"菜单下找到开关。 它是一个"时间控制开关"。 此开关通过以下参数进行设置、并附有照片。
假定一个"关闭"直流状态:
TON =开关闭合时的时间= 250毫秒
toff =开关打开=0时的时间
但在运行仿真之后、发生了新的错误、该错误与 LM5116的 SPICE 代码相关。 请帮助我解决该错误。
错误:组件:BUCK.U1.X_U13.E_BQBVSEC (U1为 Lm5116)
此致、
莱拉


您好 EricLee
是的、 如果可以给我一封官方电子邮件、以便我可以将其发送给您、您愿意吗?
我还有另一个问题、基于应用手册"Slvaea3"、它与精密启动延迟相关、我是否可以设计一个持续250毫秒的电路? 我想将此电路连接到 EN 引脚、但在 LM51166的数据表中找不到 EN 引脚(Iikg)的泄漏电流。
此致、
莱拉