请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 您好!
我计划设计单个3.6V 锂离子电池升压转换器电路、以便输出12V、10W 的输出、具有 UVLO 和断续模式。
搜索产品说明书和参考设计、
LM5155的参考设计看起来很好、但正如我看到的、数据表没有英文版本。 请提供相同信息。
如果任何 TI 人员可以根据上述要求推荐器件型号或参考设计、那将非常有帮助。
谢谢
此致、
哈里什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.