This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:TPS25750EVM 手机充电

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892, TPS55288, TPS552882, TPS65987D, TPS552892EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277335/tps65987ddj-tps25750evm-charging-of-cell-phone

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:TPS65987D、TPS552892 、TPS55288、 TPS552892EVM、TPS552882

您好-我们使用 TPS65987EVM 电路板构建了一款新产品的工作原型。  该产品允许使用各种电池电压为手机充电。   我们已经设计并构建了定制 PCB、目前正在测试此设计。  目前、使用我们的设计无法对手机充电、我们正在寻找有关如何解决该问题的一些指导。  我们的设计在极少改动的情况下即可按照 EVM 电路板建模。 请告知我们如何解决此 问题。  谢谢、 Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    您是否有原型板原理图?  

    您还可以使用 PD 分析器来收集 PD 日志、这会显示 TPS65987D 与连接设备之间的 PD 协商。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    接下来的两天、Chris 就出来了。  虽然我与他密切合作,并可以对此发表意见。  我们的工作原型是通过将各种 EVM 连接在一起创建的。  这是我们首次尝试将我们的工作解决方案整合到单个 PCB 中。  原理图如 attached.e2e.ti.com/.../PCA_2D00_04014_2D00_01_2D00_A-SCHEMATIC-_2D00_-FOR-TI.pdf 所示

    我们在这个设计中遇到的问题实际上是双重的。  我认为更大的问题是、我们的降压/升压稳压器为什么不工作。  我们 在此设计的两个单独实例中使用了 TPS552892。  其中之一是可变直流/直流转换器、可提供 USB PD 充电所需的四种不同输出电压。  另一个为5V_PP_CABLE 网络提供固定的5V 输出。  我们尽了最大努力来复制 EVM 原理图、尽可能接近、但是当我们对电源施加10V 的输入电压且电流限制为0.2A 时、部件会很快变烫。  电源达到其电流限制、我们可以听到电路板上的点击。  这是一个非常紧迫的问题、如果有人可以将我们指给该设计中的吸烟枪、我们将会很乐意。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    将此主题导向 TPS55288团队以获得更多支持。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我看到有些引脚元件对于两个 TPS552892原理图配置不佳。

    我是否可以知道此应用的输入 VBATT 电压范围和两个 TPS552892最大负载电流? 还请提供布局文件。

    我们将在获得上述信息后、立即给出原理图和布局审核注释。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_04014-10-MIL-DRILL.PcbDoc

    已附加 Altium PCB 文档。

    VBATT 范围为8V-34V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    您能否告诉我们两个降压/升压电路的最大负载电流?

    对于原理图:

    EXTVCC 引脚需要连接至逻辑高电平或保持悬空。 您可以 DNP C8吗?

    2、补偿参数设计不好。 COMP 引脚参数需要根据应用 Vin/Vout/Iout 和 Cout 进行设计。 也请告知我们 C9-C10器件型号。 如果环路不稳定、则会出现一些启动问题或意外行为。

    有关布局、请遵循以下文件: e2e.ti.com/.../TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    有一些布线/多边形需要更新。

    我建议您尝试 DNP EXTVCC 引脚电容、首先调整补偿参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大负载电流为3A。

    我删除了 C8和 C21 -这使稳压器为我提供了正确的输出电压、但它们的效率极低。  在 USB-C 侧没有连接手机的情况下、输入电压为10V、电源电压为4.5W、电源电压降至9.2V。  我的电源未处于电流限值中。  我可以尝试移除 PD 控制器、以便稳压器输出真正打开、但是当我禁用稳压器并使用外部电源的5V 为其供电时、PD 控制器没有问题。

    2. 补偿网络与 TPS552892EVM 上的网络匹配。  EVM 设计和我们设计之间的唯一区别是电感器值、但我不认为3.3uH 与4.7uH 相比会产生如此大的影响、正如我们看到的那样。  也许我错了。  该 EVM 在10V 输入和浮动输出下的功耗为170mW。   C9和 C10为 GRM21BR61H106KE43L。  我还将重新访问补偿网络并重新计算值、但就像我说过的、我在设计 EVM 时复制了 EVM 上的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电路板上禁用 U1和 U4的情况下、我使用 TPS552892EVM 为 VBUS_PP 和5V_PP_CABLE 网提供+5V。  通过 EVM 驱动 PD 控制器的性能非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了-我下载了 TPS552892计算器工具。  我将 R11和 R29更改为1k、空闲状态下的功耗降至590mW。  我将电话插入连接的 USB 电缆、它立即开始充电。  我现在有一款可以正常运行的产品。  非常感谢您的帮助!

    现在我想优化空闲状态下的功耗。  我是否会不断调整补偿网络以实现这一点?  是否应该将芯片置于 APWM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    很高兴知道您发现这是补偿参数问题。

    我想您可以使用计算工具对其进行更多的优化、或者您可以告诉我们输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流和输出电容器的器件型号、我们可以为您进行计算。

    我在这里不推荐 FPWM、因为它会在空载时导致更多的功率损耗。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压范围:8V-34V

    输出电压范围:取决于应用-对于此应用、它是固定的5V。  对于其他人、它是变量。  5V、9V、15V、20V。  能否为这两种情况提供推荐的补偿网络?

    最大输出电流:3A  

    输出电容器: GRM21BR61H106KE43L - 10 μ F、 CC0603KRX7R9BB105 - 1 μ F、GRM155R71H104KE14J - 0.1 μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我认为输出电容太小、无法确保环路稳定性。 在5V 输出中、有效电容约为15uF、在20V 输出中为4uF。 这将导致较大的输出电压纹波和较小的相位裕度。 我建议您使用 三个10uF MLCC 和一个电解电容器(例如220uF)。 这是否可以接受?

    即使使用大型 电解电容器、也难以计算合适的补偿参数来满足所有 Vin 范围和四个输出电压。 您能否告诉我为什么输入范围这么大以及 是否可以缩小范围? 此外、所有4个输出电压是否都是3A 输出电流? 这对于补偿计算很有帮助。

    此外、我们建议在400kHz 应用中使用4.7uF 电感器、以 减少电感器电流纹波。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、米兰。  我将尝试添加这些组件、看看我们是怎么做的。  我们昨天看到过大纹波、因此希望您的建议有所帮助。

    输入电压范围较大是由运行此电路的电池引起的。  充满电时为34V、完全放电时为8V。  遗憾的是、我们无法控制这种情况。

    3A 用于增加 USB PD 3.0的功率传输、但在此特定应用中、我们可以在固定5V 电压下将其降至1.6A。  我们希望我们的设计具有多种用途、但这个应用的范围有限。  不过、未来的应用可能需要更高的电流。  我们还不确定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    如果 在输出侧添加电解电容器(例如220uF)、则在优化补偿参数后、大纹波可以显著改善。 如果您拥有、请提供电容器的器件型号。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    使用220uF  电解电容器(例如 EEHZK1V221UP、ESR=27m Ω)和三个10uF MLCC 和3.3uH 电感、我建议使用以下参数:

    R11=25k、C17=6.8nF、C16=47pF。 U2也是如此。

    您可以尝试使用此参数来检查器件是否可以正常工作。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、米兰。  我将尝试这些值。  由于机械设计导致的元件高度限制(最大元件高度为0.220"/5.588mm)、因此我找不到足够小的铝电解电容器。  不过、出于测试目的、我添加了一个、并将纹波降至40mV。  然后我将其移除并添加了两个100uF 的钽电容器、因为我知道它们能够满足高度要求。  我手头的钽电容器各具有1.4欧姆的 ESR、纹波为70mV。  这似乎足以让手机协商更高的功耗、这太棒了。

    由于该项目的时间限制、我认为有足够的证据来推进设计更新、并开始进行下一个电路板修订。  我的输出电容现在包括2个22uF 0805陶瓷电容器、1个0.1uF 陶瓷电容器、1个1uF 陶瓷电容器、2个100uF 钽电容器。  我在该设计的新版本中最终使用的钽电容器的 ESR 为150m Ω。  在接下来的评论中、我将包括我的新原理图的屏幕截图。

    非常感谢您迄今提供的帮助。  你们太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钽电容器是这样的器件: T495X107M025ATE150

    您能否为该电路提供推荐的补偿元件?  我还将浏览计算器、看看我能想出什么。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我很高兴我们的建议能提供帮助。 两个并联的 钽电容器产生75m Ω ESR。 因此、 我建议使用以下参数:

    R11=20k (或15k)、C17=6.8nF、C16=47pF。 U2也是如此。

    这适用于25°C 温度。 您能告诉我您系统的最低工作温度吗? 在低温条件下、ESR 会大得多、应进一步修改参数。 另外、您是否有任何瞬态 Vout 纹波要求? 这对于 Cout 和交叉频率选择很重要。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我没有瞬态输出电压纹波要求。  从技术上讲、工作温度范围必须在-55C 到+125C (MIL-PRF-38535)之间、但我知道我们使用的一些器件不是针对该范围进行额定值。

    另一个问题- 如果我将 MODE 引脚接地、则可以让器件根据负载条件在模式之间切换、对吧?  补偿网络仅对于 FPWM 模式很重要、对吧?  我问的是、因为我将电路板上的 MODE 引脚接地、现在的输出纹波为 ~250mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    TPS552882只能保证在-40°C 至150°C 的温度范围内正常工作。 您能否提供在-40°C 下使用的电容器的 ESR?  

     如数据表的表7-2所示、直接接地模式引脚使器件在轻负载条件下以 FPWM 模式工作。

    此外、补偿参数在 FPWM 模式和 PFM 模式下都有效、因为在满载条件下、电感器电流都是在 CCM 模式下。

    至于 Vout 纹波、您可以参阅数据表中的图8-6。 我认为250mV 是一个合理的值。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    遗憾的是、我不知道该问题的答案。  我们将使用的器件是这一个: T495X107M025ATE150

    数据表未提供任何 ESR 与温度信息。

    我所查看的数据表中没有"表7-2": www.ti.com/.../tps552892.pdf

    我想知道为什么在轻负载条件下将器件置于 PFM 模式时、纹波会高得多。  在 FPWM 模式下、我能够将纹波降至76mV。  现在、我正在努力使电压降至300mV 以下。

    我想在这里说明一下我要做什么。  我们需要将此设计的当前版本放入第一篇文章并获得客户批准、因此我需要使用我拥有的东西(我的100uF 电容器是 TLJA107M010R1400)。

    我将修改电路板、使用的是  T495X107M025ATE150、它的 ESR 为150m Ω、而不是我手头的1.4 Ω ESR 电容器。  这就是为什么要您计算补偿分量、假设我们正在使用该电容器、即使我们目前还没有。

    为了重申我的电容器配置、我在当前版本的电路板上使用以下器件:

    下面是我的补偿组件:

    这基本上复制了您计算出的使用  T495X107M025ATE150电容器而不是 我当前正在使用的 TLJA107M010R1400的值。  我的纹波大约为300mV。  即使在我将计算器工具调整为使用 TLJA107M010R1400时、在我应用建议的补偿网络组件之后、我的波纹仍然在300mV 左右。  有任何有关如何使用 TLJA107M010R1400降低纹波的提示?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    1.对于下一个版本:我以前建议的补偿(R11=20k (或15k)、C17=6.8nF、C16=47pF)基于 T495X107M025ATE150、它具有150m Ω ESR (两个并联、75m Ω 等效 ESR)。 基本上、您可以使用此参数在25C 中进行测试。 我担心的是、在较低的温度条件下、ESR 将显著上升、相位裕度将减小。 由于我们不知道-40C 中的 ESR、因此您可以咨询电容器制造商来提供数据。 或者、您可以只 验证 我建议的参数是否在-40C 下工作。 此外、您还可以保留 前馈电容器 位置、以防万一。 但这是未来的工作、对吧? 对不起、我以前没有看到。

    2.对于你现在正在做的测试:因为现在的目的是验证方案的可行性。 对于0.7 Ω ESR (两个1.4并联)、我建议 R11=1k、C17=6.8nF、C16=47pF。 但只要输出稳定、环路参数就不会影响 Vout 纹波。 您提到的纹波是开关周期性纹波还是显著的振荡? 纹波测试是在轻载还是满载条件下进行的? 在轻负载条件下、PFM 模式下的纹波将大于 FPWM 模式、因为电感器在开关周期中存储更多能量。

    您能否提供两种模式下的 Vout 纹波、SW、电感器电流的波形? 以便我们可以检查它是否正常。

    此致、

    穆林