This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:断续

Guru**** 2542640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278536/lm5088-hiccup

器件型号:LM5088

嗨、团队,

我的客户设计 LM5088-2参考 以下原理图、当 感应电流为12A 且未达到保护值14A 时、 会出现断续模式、如下图所示。

但是、更换芯片后、此行为将恢复正常。 您能帮助提供一些建议吗?

CH1:感应电流;CH2:Hg 引脚至 SW 引脚电压;CH3 :RT/SYNC 引脚5至 GND 电压;CH4:RAMP 引脚至 GND

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy  

    我觉得这个问题与占空比达到器件最大占空比限制时的开关行为有关。  

    您能否检查占空比小于70%时是否发生该问题?  

    另外、请尝试这些快速修复方法。  

    1.将 C20连接到 R5的负极连接。  

    2.安装靠近 CS 和 CSG 引脚的100pF 滤波电容。  

    3填充500欧姆滤波电阻器和100pF 滤波电容器

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL