This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610333:频率同步功能问题

Guru**** 2423900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61178, TPS61033, TPS610333, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281622/tps610333-frequency-synchronization-function-concern

器件型号:TPS610333
主题中讨论的其他器件: TPS63070、TPS61030 、TPS61033、TPS61178

团队成员

我在公共页面中找到 TPS610333如下图所示"频率同步":但在数据表中找不到该功能、那么 TPS610333是否具有频率同步功能?

和客户要求如下:

输入电压范围:2.7~4.2V,输出电压5V ,输出电流0.4A, 需要频率同步功能,内部开关或内部电感器都能工作。 电流限制2A~3A。 小尺寸

我找不到可以满足上述要求的器件、因此我建议 TPS63070、

我想请问你对上述要求有其他更好的建议吗?

此致

秦艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    抱歉、这里应该有一些错误、TPS61033没有频率同步。 我想大家可以推广 TPS61030或 TPS61178、它们具有 SYNC 引脚、可用作频率同步。

    顺便说一下、您知道为什么客户需要频率同步吗? 应用是什么? 我们的升压器件很少具有此功能、因此我想知道客户为什么需要此功能。 谢谢。

    此致、

    内森