This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950LEVM:TPS22950L - TPS22950L 是否具有反向电流阻断和限定功能?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950LEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281936/tps22950levm-tps22950l---does-the-tps22950l-have-reverse-current-blocking-functionality

器件型号:TPS22950LEVM

部件:  TPS22950L  

注意支持页面中没有 TPS22950L 选项,因此我必须选择 TPS22950LEVM 作为有问题的器件。  

----------------

产品说明书:  TPS22950x 5.5V、3.2A、34-mΩ 可调限流负载开关数据表(修订版 B)(TI.com)

TPS22950L 是否具有"反向电流阻断"功能?

我期待 收到答复。  

----------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    欢迎使用 e2e!

    TPS22950L 没有反向电流阻断-请参阅 数据表第5节中的下表

    感谢您对 TPS22950L 不是支持页面选项的评论-通常只有"通用器件型号"(可在产品页面上查看   、例如此处或数据表标题中)作为选项提供、那么任何有问题的器件变体都将在查询中指定。 但是、如果您选择继续使用器件/变体 EVM 作为器件型号、我认为不会有任何混淆。

    谢谢。

    帕特里克