This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:内部 MOSFET 短路的后果

Guru**** 2599285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281639/bq79616-q1-consequences-of-an-internal-mosfet-short

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、TI 支持团队:

我目前正在使用 BQ79616 IC 设计电池管理系统(BMS)。 我有一个我想说明的具体问题:

如果 BQ79616 IC 的某个内部 MOSFET 发生短路、可能的结果或后果是什么? 是否有针对此类事件的内置保护机制或指示器?

您的见解将极大地帮助确保我的设计的安全性和可靠性。

提前感谢您的帮助。

此致、

巴图汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Batuhan,

    为了保护 MOSFET、MCU 可以查看数据表9.3.4.6.3节中详述的 DIAG_AUX_HI/LO 寄存器。 有关如何保护 MOSFET 的具体细节、请参阅该部分。  

    MOSFET 中的短路会出现在该诊断中、如果在报告短路后未能快速采取措施、则可能会阻止相关的电芯在未来进行平衡或充电。

    此致、

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复