This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:加热器控制

Guru**** 2532080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279950/tps92200-heater-control

器件型号:TPS92200

您好、TI!

我们正在研究如何使用 TPS92200D2控制24欧姆的加热器电阻器、其原理图如下所示。

当 PWM 为50%时、C124至 GND 处测得的输出 R&N:

当 PWM 为100%时、C124至 GND 处测得的输出 R&N:

您是否知道145kHz 纹波来自何处? 如何解决该纹波?

此致、
K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:

    我想知道当 PWM = 100%时、TPS92200的最大占空比是否被触发、器件是否在 PFM (脉冲频率调制)下工作、因为您的输出电压(在上图中约为23.4V)过于接近输入电压24V。 实际上、您将 TPS92200的最大电流设置为0.099 / 0.075 = 1.32A。 理想情况下、这将通过您的加热器电阻器产生1.32A x 24ohm = 31.68V、这大于输入电压、并且 降压 LED 驱动器肯定无法像预期那样输出如此高的电流。

    您能否在 PWM = 100%的情况下探测 SW 波形以验证我的假设?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    下面是 SW 波形以及输出 R&N。 我认为、通过降低加热器电阻可以解决这一问题、以便  当输出电流处于所需的最大额定值时、输出电压与输入电压之间存在一些裕度。

    在1.6kHz 左右还有另一个振荡、可以通过将10uF 50V 电容器放置在输出端和 FB 之间而不是放置在输出端和 GND 之间来解决该问题。 我认为这与环路稳定性有关。 我们可否详细说明一下?

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:

    大约1.6kHz 时还有另一个振荡,可以通过将10uF 50V 电容器放置在输出端和 FB 端而不是放置在输出端和 GND 端来解决该问题。

    负载为 LED 灯串时是否也存在该1.6kHz 振荡? 您是修改整个负载上的所有输出电容器、还是使用跨负载以及从输出到 GND 的电容器组合? 您能向我展示一下您使用的可以解决此振荡的不同连接吗?

    我认为这与循环稳定性有关。 我们是否可以对此有更详细的阐述?

    有关测量环路稳定性的信息、请查看此 E2E 主题 :TPS92200D2EVM:如何评估环路响应-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    1.6kHz 振荡的解决方案是将红色电容器连接从 GND 更改为 FB、如下图所示。

    我们可以知道为什么通过这样做可以解决1.6kHz 振荡问题吗?

    此致、
    K·K·克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kok:

    我们是否可以知道为什么通过这样做可以解决1.6kHz 振荡?

    看起来1.6kHz 振荡可能是由环路不稳定引起的。 如果您可以测量两个不同连接的环路响应并告知我结果、则效果会更好。

    此致、

    周老师