您好!
我在尝试让 TPS38700运行、但到目前为止、我们发现序列输出只保持低电平、/RST 输出也保持低电平。 我们的开发板使用了某些器件、因此想知道是否有任何明显的错误。
我知道开发板使用的是汽车-Q1器件、而板上的器件包含消费类器件(TPS38700C04NRGER、即-Q1器件)。 根据数据表检查、唯一的区别似乎是在-Q1器件中将 PEC 初始化为0x00、并在消费类器件中将 PEC 初始化为0xFF。 寄存器编程中是否需要进行任何其他更改?
我还从数据表中注意到、高输入 ON /SLEEP 和 ACT 信号的电压范围最高只能到 VDD 0.2V。 目前、这些信号直接来自同一电源上的 MCU、因此这些信号将非常接近 VDD。 如果这两个电平都处于 VDD、TPS38700不会将此电平识别为高电平、并因此在两者都驱动为高电平时阻止时序启动?
请将其复制到下方的原理图碎片中。
谢谢。
戈登。